This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:加电斜升

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668268/opa192-power-up-ramping

器件型号:OPA192

大家好、团队、

根据我的理解、OPA192在加电期间读取 eTrim 寄存器、对吧?

是否对电源电压(+Vs、-Vs)的斜升有任何要求?

例如、是否允许为 pos 加电。 电源轨、等待一些 ms、然后斜升负极。 电源?

或者、如果同一电源上的任何其他负载导致压降、这会影响 OPA192的行为、请吗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    根据我的理解 、OPA192 在加电期间读取 eTrim 寄存器、对吧?

    • 是的、在每个上电周期的开始读取寄存器。

    是否对电源电压(+Vs、-Vs)的斜升有任何要求?

    • 必须实现最小+Vs 和-Vs 电压、以确保内部模拟和数字电路正确供电、并且它们能够执行激活寄存器所需的操作。  

    例如、是否允许为 pos 加电。 电源轨、等待一些 ms、然后斜升负极。 电源?

    • 否 该操作假设+Vs 和-Vs 之间的电压增量满足运行所需的最小值。 允许一个电源浮动并晚于另一个电源供电不符合此要求。

    或者、如果同一电源上的任何其他负载导致压降、这会影响 OPA192 的行为、请吗?

    • 只要保持+vs 至-vs 最小电压、寄存器就会保持活动状态并进行设置。 如果电压确实降至低于运行所需的最小值(欠压)、则寄存器可能会下降、但在重新获得最小电源电压后不久将重新激活。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程