This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182919/amc1311-amc1311

器件型号:AMC1311

尊敬的先生/女士:

我想在我们的解决方案中测量和检测高电压隔离,我的最大直流总线电压将是1200V DC,

请检查随附的原理图并 与 Logic 分享您的评论。

此致...

Ramesh Kumar Gupta

OGOEnergy India Private Limitede2e.ti.com/.../eBCU-1_2D00_HV-Isolation.pdf

印度诺伊达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noida:

    什么是 U40和 U41?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTPSI2140QDWQRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    那么、您能不能再多讲一讲1200V 电源?  AMC_P 是否基本上介于两节600V 电池/电源之间?  从原理图上讲、R200为499、其他为499K、那么这是拼写错误吗?  AMC1311输入上的 D26可能不是必需的、但您可能需要在其中添加一个低通滤波器。  我看到 AMC1311旁路电容上的 GND3和引脚4上的 GNDA。  这两个点必须是相同的接地端。 V_ISOL、根据输入上的分压器、可能会使 ADC 饱和。  该线路还应具有串联 R、以帮助将 OPA 与 ADC 隔离-具体取决于器件的末端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、

    请找到我的答案  

    (1) 那么、您能不能再多讲一讲1200V 电源?

    OGO:电源是电池-多个模块可以串联--1200V 是最大输入  

    我正在使用 AMC1311感应电压、它工作正常

    (2)  R200为499、其他为499K、这也是拼写错误

    OGO:是的,它是拼写错误,它又是499 K  

    (3)  AMC1311输入端可能不需要 D26

    OGO:它不是保护的可选配置(齐纳二极管)、但当前未安装

    (4)  我看到 AMC1311旁路电容上的 GND3和引脚4上的 GNDA、  我看到 AMC1311旁路电容上的 GND3和引脚4上的 GNDA。   

    OGO:GND3和 GNDA 都是相同的网,并且与外部接地端短路,电阻为0欧姆

    (5)  V_ISOL、根据输入上的分压器、可能会使 ADC 饱和。   

    OGO:我们将使用分压器将 AMC1311的最大输入电压设置为低于2.0V DC。

    可以使用参考点接地测量 HV Pos 和 HV Neg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一步是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将电池组添加到原理图中?  如果出现以下情况、我将尝试了解 AMC1311在其输入端会看到什么:

    • U41打开、U40关闭
    • U41关闭、U40打开
    • U41和 U40都打开
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • U41导通、U40关断、读取 HV 正电压
    • U41关闭、U40打开-读取 HV 负电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请注意、AMC1311的输入范围为0-2V、不是为了读取低于 GND1的电压。