This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2314-Q1:输出建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2314-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183331/opa2314-q1-suggestion-on-output

器件型号:OPA2314-Q1

您好、专家、

我的客户在其 OBC 产品中使用 OPA2314-Q1并感应输出电流。 您可以在下面找到它们的原理图。  

客户在输入差分电压= 0V 时将 Vout 上的基准电压设置为1.65V。 客户发现 Vout 的基准电压会有一些电路板到电路板的偏移。 一些电路板测量的 TP35 (测试点)=1.65V、一些电路板测量的 TP35 (测试点)=1.63V。 电路板之间的偏移约为20mV。  

您是否可以建议如何减少偏移?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    偏移增益为220k/10k + 1 = 23

    运算放大器失调电压可能高达2.5mV

    在极性+或-条件下、输出直流误差可能高达23 * 2.5mV = 57.5mV

    我建议使用 Vos 低得多的运算放大器