This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220电路|| VBUS

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183086/ina220-ina220-circuit-vbus

器件型号:INA220

尊敬的 TI 团队:

我们使用 INA220BIDCST 电流传感器来测量蜂窝式模块的电流。 VBUS 是否需要外部电源来测量电流? 以下电路是否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    这不是为 INA220内部的任何部件供电的电压引脚。 INA220的 VBUS 引脚允许测量 VBUS 电势。 请仔细阅读数据表

    即使您不需要测量 VBUS 电势、将 VBUS 引脚连接到 IN+或 IN-也会很有帮助。 这可防止 VBUS 引脚悬空。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Kai 提供了答案。 我将关闭此主题。 谢谢 Kai。 具体回答您的问题是、您的电路将正常工作、但正如 Kai 提到的、将 Vbus 连接到 IN+或 IN-不会受到伤害。

    此致、

    化学文摘社