This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4376:未使用的输入引脚和输出引脚

Guru**** 2786005 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183292/tlv4376-unused-input-pins-and-output-pins

器件型号:TLV4376

如果在 TLV4376的4个通道中未使用运算放大器,应如何配置输入和输出引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    采用100k/100k 分压器、生成大约1/2 Vs 的辅助电压、并将未使用运算放大器的+输入连接到此辅助电压。 将每个未使用的运算放大器的输入端连接到其输出端、从而形成一个简单的电压跟随器(增益=+1V/V)。

    Kai