主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试进行校准、因此我必须使用函数发生器的正弦信号。 我的发生器可以提供高达200mA @10V p 的信号、但如果可能、我当然会尝试使用更少的电流。 我的"电气负载:0、35欧姆"需要高达 +-1、2 A 的电流、这相当于50Hz 下的+-0、5V (即电压限制)。 所以我的第一个想法是使用 LM 1875、它与一个电气变压器1/20连接、然后使用发生器、我就能够在我想要的位置设置电压。 这个想法是可以的、它工作 正常、至少在仿真级别。 下一个想法是使用增益为1的 OPA548。 因此、我使用 TINA 进行了一个仿真 、该仿真没有给出我希望看到的结果、为了更准确地说、输出似乎比输入高一点。 在这种情况下、获取此信号的 IC 将被销毁(仅允许高达+-0、5V 的电压。 是否有人告诉我我我的仿真是否有问题。
这是我的电路和输入/输出。

正如您看到的、VM2输出略大于不应该发生的 VG1。
更多的东西--在数据表中,可以找到我仿真的应用示例图26,它实际上就是我需要的。 还有一个电阻器(Riso)。 该电阻器的用途是什么?
此致、
乔治