请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1118、 ADS1220、 INA226、 INA190、 INA219您好!
我想测量电压轨上的电流、如下所述。
电源轨1:1V @最大值:2.5A
电源轨2:1.2V @最大值:1A
电源轨3:1.8V @最大值:0.9A
电源轨4:3.3V @最大值:0.05A
因此、由于压降更小、我将使用1-4毫欧的电阻器(1206封装)来测量电流。
因此、请建议电流感应 IC 器件型号、该器件型号可感应最小值为1mA 或更低的电流以及上述最大电流额定值。 如果 IC 应该具有具有高分辨率和尽可能多通道数量的集成 ADC、这将会更好。
提前感谢。
此致、
Sathyasai