主题中讨论的其他器件: INA170
您好,
我将在实验室工作台上测试 INA168器 件、因此我可以将其用于我正在研究的应用中、用于对电池供电的负载进行电流监控。
目前、我在试验电路板上所做的唯一实际测试是根据 输入电压检查 INA168的输出。 计算正确、定义 增益的电阻器按预期工作。 例如 、使用11.7mV 输入电压(Rshunt 两端的电压)时、我使用100K 的 Rload 电阻器获得220.3mV 的输出、我认为这非常好、预期增益为20。
现在、让我们来看一下重点。 对于我正在使用的项目、我必须使用分流电阻器测量双向电流。 下面显示了我要使用的电路配置。
我需要一些有关如何为分流器选择理想电阻的信息、以便分流器上的输出电压将处于 INA168允许的电压范围内。 这意味着 Rshunt 两端的电压必须介于60mV 到500mV 之间。
对于该项目、我需要测量0至60A 最大电流范围。
我需要选择哪些分流电阻器、以便能够使用如下所示的电路配置?
提前感谢您
此致
乔治