This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:具有 INA168的双向电流监控器-分流建议

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693497/ina168-bidirectional-current-monitor-with-ina168---shunt-suggestion

器件型号:INA168
主题中讨论的其他器件: INA170

您好,   

我将在实验室工作台上测试 INA168器 件、因此我可以将其用于我正在研究的应用中、用于对电池供电的负载进行电流监控。

目前、我在试验电路板上所做的唯一实际测试是根据 输入电压检查 INA168的输出。 计算正确、定义 增益的电阻器按预期工作。 例如 、使用11.7mV 输入电压(Rshunt 两端的电压)时、我使用100K 的 Rload 电阻器获得220.3mV 的输出、我认为这非常好、预期增益为20。

现在、让我们来看一下重点。 对于我正在使用的项目、我必须使用分流电阻器测量双向电流。 下面显示了我要使用的电路配置。

我需要一些有关如何为分流器选择理想电阻的信息、以便分流器上的输出电压将处于 INA168允许的电压范围内。 这意味着 Rshunt 两端的电压必须介于60mV 到500mV 之间。  

对于该项目、我需要测量0至60A 最大电流范围。  

我需要选择哪些分流电阻器、以便能够使用如下所示的电路配置?

提前感谢您  

此致

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    INA168的最大建议差分输入为500mV、因此对于60A 的最大电流、Rshunt 值为8m Ω 是可以接受的。


    此致、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在尝试使用 INA168、正如我之前所说的那样、它已连接到连接的电路。

    我 抽了一些 INA168器件... 我无法找到其中一个器件(原理图上的 U2)发热并最终烧坏的原因。

    我们欢迎您提供任何帮助、因为 这是我第一次使用此器件、但我仍然无法确定如何使其正常工作。

    提前感谢

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    INA168是一款电流输出电流分流监控器。 该器件具有独特的电流输出特性、如果 Vin+引脚上的电压低于 Vin-引脚上的电压(在任何给定时间都处于一个 INA168的状态)、则不会损坏该器件。

    U2是电池充电时的有效 INA168、对吗? 设备加热和最终吸烟是超出最大工作条件的迹象。 我有以下问题:从上电到器件故障、系统和器件的行为如何? VDD 连接到什么? 蓄电池的接地是否与系统分离?

    我将等待您的答复。

    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好、感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助!

    是的、U2在电池充电时处于活动状态、正确。   

    两个器件的电源引脚(VDD)被连接至+5V。

    电池的接地端与 INA168接地端不分离。

    在我为电路板加电几秒钟后、器件出现意外故障。 我只是看到芯片上有一小股烟味。

    我想弄清楚是什么问题、但我仍然没有发现任何问题。

    再次感谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来、George!

    电池是在上述时间充电还是放电?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时未连接充电器、U2 被烟熏时电池正在放电。

    我用 Proteus ISIS 做了一个模拟电路,结果和预期的一样… 正确。

    此致

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    很抱歉耽误你的时间。 虽然组件值模糊、但原始帖子上的原理图对于器件似乎可以正常工作。 您能用更清晰的仿真电路屏幕截图回答吗?

    设备可能因硬件错误而损坏。 要确定它是输入故障还是输出故障:

    输入:断开 Vin+和 Vin-引脚(3和4)、然后为系统供电。
    输出:断开 D17二极管或 INA168的引脚1、以打开电路的输出分支。 正常操作系统的其余部分。

    要开始测试、您可以断开所有三个引脚、然后重新连接输出、再重新连接输入。 观察哪些连接会导致 U2过热和冒烟。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    如何使用该系统进行测试? 如果您愿意考虑单器件解决方案、INA170是双极的、功能与 INA168相似。 其中一个可以使用基准引脚在两个方向上测量电流。

    这是一个涉及到的变化、但不需要 dioes、并且可以根据基准输出电平来确定符号。 这两个器件的规格与下图中所示相似、并且 INA170可针对您的系统进行优化。

    请告诉我项目进展如何、如果您想继续进行这项工作。 谢谢!


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、感谢您的关注和时间。  

    INA170看起来是我的项目的理想选择、我将订购一些器件以开始在实验室中进行测试。  

    项目的整个过程进展顺利。

    关于 INA168、我将设法使其正常工作、并且我一定会在未来的项目中使用该器件来测量电流!

    此致

    Georgios Bardakis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georgios、

    我很高兴听到这个消息! 请随时关注此帖子或在整个项目中创建新主题帖。 我们随时准备提供帮助。

    感谢您使用 TI 器件、
    Manuel Chavez