This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:单电源和单端输入

Guru**** 2998800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693276/lmh6553-single-power-supply-and-single-end-input

器件型号:LMH6553

你(们)好

很抱歉我迟到了。

在相关螺纹中、表明高钳位过驱(如1600%)过高。

过驱的限制是否高达100%?

我们的客户检查了4V/V (Rf=270欧姆、Rg=62欧姆)、但输出长设置问题未得到解决。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不认为 LMH6553过驱限制为100%。 但是、随着您不断增大过驱、输出从钳位恢复需要更多时间。

    我可能会在下周的工作台上查看 LMH6553EVM、看看我是否可以复制客户看到的内容。 但是、您是否可以发布更新的原理图、以便我查看并审阅它?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit

    感谢你的答复。

    如果您能够检查参考板中超过100%的过驱情况下的输出是否需要时间、我将不胜感激。

    很抱歉、我无法发送完整的设计、但它显示在 LMH6553周围。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 LMH6553评估板测量了钳位性能、但无法重现客户发现的钳位过驱性能大于100%的问题。 但是、必须注意的是、我 的电路(如下所示)与客户的电路不同;但它应该达到16V/V 增益设置、这是客户的应用用例。 那么、客户是否可以按 如下所示复制其设置?

    测量设置保持不变  、例如+/-5V 电源、VCM = 2.5V、VCLAMP = 3.5V、输入电压从0脉冲至2.2V。     从单端输出电压波形 (Vout+)中可以看到、它不会显示从低到高的缓慢上升沿、这在客户的设置中是可以看到的。

    我注意到的一点 是、LMH6553是电流反馈放大 器、由于稳定性问题、不建议在反馈电阻器上添加2pF 并联电容。 我不确定 缓慢上升沿可能是由该反馈电容器引起的、但 值得 尝试的是、移除电容器是否有助于解决此问题。 另一件事是、通过查看客户的原理图、输入/输出端没有适当的50欧姆端接、这肯定会导致缓慢上升沿问题。  我肯定会建议客户尝试下面的电路、看看问题是否解决了。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit

    很抱歉我迟到了。
    感谢您的帮助! 感谢您的确认。

    您是否应用了 V+=5V 和 V-=-5V?

    在客户设计中、电源电压为5V 单电源。 (V+=5V 且 V-= GND)

    是否可以使用5V 单电源检查运行情况?

    BestRegareds
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的设置使用+/-5V 电源、而不是 V+= 5V 和 V-= GND。 是的、我应该能够检查5V 单电源运行钳位性能并报告。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit

    感谢你的答复。

    我很期待收到您的回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 Vs =+5V 电源的钳位性能、输出波形看起来与+/-5V 电源场景非常相似。 我肯定看不到客户设置中看到的缓慢上升沿。 我强烈建议客户切换到上面连接的电路、该电路可提供16V/V 增益。

    当前客户的电路在进入 LMH6553输入时似乎没有50欧姆的输入阻抗。 因此、缓慢上升沿可能是由其引起的、其中输入源和负载(LMH6553输入)未正确端接。

    此致、

    Rohit