你好
我 的 XTR108有问题、我的电路是根据数据表 XTR108 和 XTR108 EVM/图1确定的。 RTD (PT1000)输入、电压 激励、输入阻抗在900Ω- 1100Ω 范围内进行调节。预期电压 为1V~5V、XTR108输出为0.5V~2.5V。
调试 电路时、输出电压为0.895V、不能改变。 引脚1 (VI-0)、PIN2 (VI-1)的电流为0mA。 引脚1 PIN2的电压 为零。
2.我想知道 电荷泵电路中二极管的参数要求。 我可以用两个二极管(1N4148)替代它吗?
感谢你的帮助