This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:XTR108的输出电压不能改变。

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR108, XTR108EVM-USB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689211/xtr108-the-output-voltage-of-the-xtr108-cannot-change

器件型号:XTR108

你好
我 的 XTR108有问题、我的电路是根据数据表 XTR108 和 XTR108 EVM/图1确定的。 RTD (PT1000)输入、电压 激励、输入阻抗在900Ω- 1100Ω 范围内进行调节。预期电压 为1V~5V、XTR108输出为0.5V~2.5V。
调试  电路时、输出电压为0.895V、不能改变。 引脚1 (VI-0)、PIN2 (VI-1)的电流为0mA。 引脚1 PIN2的电压 为零。

2.我想知道 电荷泵电路中二极管的参数要求。 我可以用两个二极管(1N4148)替代它吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5222239:  

    1.是否可以获得一个包含电阻器值的更完整的原理图? 此外、XTR108的寄存器内容(或 EEPROM 内容)有助于进行故障排除。 通过这些信息、我们可以推算出 XTR 的预期输出行为。  

    2.我不认为电荷泵二极管有必要的规格。 XTR108数据表建议使用一个 BAV99二极管、这似乎是一个小信号硅二极管- 1N4148也应该适用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题出现在调试过程中、我不改变 XTR108的寄存器内容(或者 EEPROM 内容)。  图1显示了原理图的值。

     当我`s XTR108 EVM 电路时,发现“XTR108EVM-USB 传感器板”与“用户指南”(XTR108EVM-USB 评估板和软件教程)中的原理图不同。 在"XTR108EVM-USB 传感器板"中、信号"SPI_SCK"未与"电荷泵电路"连接、并且输出电压也正确、对吗?    请帮助我解决此问题,您是否有新版本的“用户`s 指南”?

    当我断开"SPI_SCK"连接时、不会与"电荷泵电路"连接、电路的输出电压变为0mV、并且不能随输入阻抗(PT1000)而变化。 引脚1 (VI-0)、PIN2 (VI-1)的电流为0mA。 请帮我解决 这个问题?

      芯片通电后,onpin1 (VI-0)、PIN2 (VI-1)上的电流是否连续? 在这种情况下、电流将消失?μ A

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5222239:
    产品页面上提供的 XTR108EVM 用户指南的版本应为最新版本。 查看设计文件、我发现用户指南中的传感器板原理图与我们本地拥有的最新版本之间没有差异。 为了在电流输出模式下使用 XTR108、EVM 确实可以选择断开该电荷泵。

    关于输出问题的调试、了解寄存器/EEPROM 值非常重要、因为它们控制激励电流、PGA 输入和激励路由的路由。 如果不知道这些信息、调试此问题将非常困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!我再次调试了"XTR108 EVM 板"和我自己的电路。 我的目标是使用0V~2.5V 输出,的电压模式、并且我仍然有一些 XTR108问题

    1.   对于"XTR108 EVM 电路板":  寄存 器如图1所示。存在引脚1 (VI-0)和 PIN2 (VI-1)的电流、但输出电压为0V、输出电压不随输入阻抗(PT1000)的变化而变化。    为什么?  但 上周、我根据用户指南,输出电压正确、调试了"XTR108 EVM 板"。    请帮我回答问题、谢谢!  

    下面显示了详细的电路设置:

    a)跳线为: JMP1:旁路 FET; JMP2:旁路 FET; JMP3:电压模式; JMP4:空载(电压模式); JMP5:使用电荷泵;  

                                   JMP6:旁路缓冲器; JMP7:电荷泵 CLK = SPI_SCK; JMP8:2线 RTD。                            

    b) 电源电压为5.1V。                                

    c) Rz Rlin RCM  Rset 的常数 由调试软件设置、                    

    d)温度设置为-10℃~60℃。  

    2  对于我自己的电路、寄存器如图2所示。 我已将 I_REF 输出配置从 ff 更改为01、在我更改寄存器后、存在 pin1 (VI-0)和 PIN2 (VI-1)的电流、但输出电压仍为0V。为什么? 请帮我回答问题、谢谢!

    电路原理图如图3所示、我参考手动电路、我的电路中是否存在一些问题?

    4.调试电路时,是否应该更改寄存器? 如果我需要更改寄存器,如何更改? 您是否有最新的操作指南?

    5、您能给我发送" USB DAQ 平台"的源代码吗?谢谢!

                                                                                                                        图1  "XTR108 EVM 电路板"的寄存器

                                                                                                                         图2     我自己电路的寄存器

                                                                                                                   图3   我自己电路的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调试电路后、我发现接口板的阻抗不正确。 因此输出电压可以随输入阻抗(PT1000)的变化而变化。 但是、现在的电阻不能保持稳定、输出电压不能与恒定输入电阻保持稳定。 电阻器的一个条件如下所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5222239:
    "常量无法保持稳定"是什么意思? 电路板上的电阻器值是否在移位? 这是如何测量的?

    USB DAQ 固件的源代码不可用。 XTR108 EVM 的源代码可在以下位置找到: www.ti.com/.../sboc422
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我使用了错误的词语。   我的意思  是、XTR108的寄存器总是发生变化、如图1所示。

    焊接电路板并为电路供电后、图 1中显示了寄存器数据。 我根据手册《XTR108EVM-USB Evalua 电路板和软件教程》调试电路,寄存器数据无法转换为图2所示的正确值。  因此 ,我 使用 Debug 软件,将寄存器更改为图2所示的正确值,但当我单击“计算初始设置”按钮或“读取所有寄存器”按钮,时,寄存器将变成随机数据,如图1所示。 我无法调试 XTR108。  之后、我尝试多次更改寄存器,情况与之前相同。

    能  帮我解决这个问题吗,非常感谢!

                                                                                                                                             图1.

                                                                                                                                    图2.

                                                                                                                   图3  电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  、Alexander、关于我今天再次调试的电路、仍然有一些问题。 这一次、我 通过示波器检测 XTR108中的"CS2"和"SCLK"信号。

    在 XTR108 EVM 的电路中:

    当我单击"Read EEPROM"按钮时、"CS2"引脚输出一个低电平脉冲、"SCLK"输出几个低电平脉冲、图1 和图2中显示了该信号。 寄存器如图3所示。

                                                                                              图1.

    图2.

    图3.

    当我单击"Write EEPROM"按钮时、"CS2"引脚输出低电平脉冲、"SCLK"输出几个低电平脉冲、图4 和图5中显示了该信号。 寄存器可以写入 EEPROM。

    图4.

    图5

    当我单击"Write All Reg"按钮时、"CS2"引脚和"SCLK"引脚在没有低脉冲的情况下输出高电平电压。 如图6所示

    图6.

    4.当我单击"LOAD Registers settings"按钮、然后单击"Write All Reg"按钮时、"CS"引脚和"SCLK"引脚在没有低脉冲的情况下输出高电平电压。 如图6所示

    在我的电路中、可能无法正常工作:

    当我单击"Read EEPROM"按钮时、"CS2"引脚输出一个低电平脉冲、"SCLK"输出几个低电平脉冲、图1 和图2中显示了该信号。 寄存器如图7所示

    图7.

    当我单击"Write EEPROM"按钮时、"CS2"引脚输出低电平脉冲、"SCLK"输出几个低电平脉冲、图4 和图5中显示了该信号。 但 寄存器无法写入 EEPROM。

    当我单击"Write All Reg"按钮时、"CS2"引脚和"SCLK"引脚在没有低脉冲的情况下输出高电平电压。 如图6所示

    当我单击"LOAD Registers"设置按钮、然后单击"Write All Reg"按钮时、"CS"引脚和"SCLK"引脚输出 连续低电平脉冲。 如图14图15所示

    图14

    图15

    通过比较可以知悉 、当我单击"LOAD Registers"设置按钮、然后单击"Write All Reg (写入所有寄存器)"按钮时、两个电路之间的差异是"CSR2"和"SCLK"、

    您能不能帮助我分析 为什么我的电路会出现上述情况。  谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5222239:

    很难说出会导致这种差异的原因。 示波器快照之间的一些差异可能只是由于示波器的采样率造成的、尤其是如上所示、在更长的时基上。 如果您可以使用协议分析器(甚至是基本分析器、例如 Bus Pirate 或其他微控制器)来查看原始 SPI 数据、这将为我们提供更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户5222239

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis