This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA727:使用 InGaAs 光电二极管和 TIA 进行 CO2测量

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, OPA727, LM7705, OPA725, OPA2727, OPA2725
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701057/opa727-co2-measurement-using-a-ingaas-photodiode-and-a-tia

器件型号:OPA727
主题中讨论的其他器件: LM7705OPA725OPA2727OPA2725

您好、TI 社区、

现在、我正在使用近红外线中的吸收线进行二氧化碳测量系统的相关工作。 它以 VCSEL 激光作为源、在2µm μ s 波长区域内工作。 该信号由来自 Hamamatsu 的 InGaAs 光电二极管(G12183-205K)检测。 我的电路如图 1。

作为信号、频率为10Hz 的锯齿被发送到 VCSEL。 激光二极管和光电二极管之间的距离约为15cm。 稍后、将增加距离、并添加准直器透镜以聚焦激光束。

图 1 TIA 电路

对于第一个测试、光电二极管可以检测到锯齿、其噪声为50Hz (约为70mV)、可能为市电噪声。 因此、我的第一个假设是问题是接地问题。 在测试过程中、由于光电二极管的反馈电流、我似乎损坏了光电二极管。 数据表显示、光电二极管很容易受到 ESD 的影响、但从显微镜下的键合线来看、情况似乎不是这样。

我的问题是:

1.是否有办法保护光电二极管免受这种噪声的影响? 它似乎不会影响放大器、因为将放大器用作电压缓冲器未显示任何此噪声的迹象。

2.光电二极管只能承受1V 的反向偏置。 因此、我的第一个想法是使用一个额外的保护二极管。 但我认为保护二极管的结容量可能会引起更多问题并使测量结果失真。
3.您认为同相输入端的电压是否有用? 我会使用 VCC 和分压器来满足所需的电压。
非常感谢慕尼黑的问候、

Martin


2018年6月27日更新

在 Hamamatsu 的技术支持下、我接到了一个关于反并联 BAV99二极管的电话。 我n`t 反向并联 BAV99是否会导致一些问题并限制光电二极管的工作区域。 n`t、它们无法为我提供 InGaAs 光电二极管的特性曲线、因此我建议  使用 TPD4E1U06作为替代方案。 BAV99  和 TPD4E1U06n`t 都是一个问题、我应该尝试这两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    OPA727必须靠近检测器放置。 不应使用电缆。 将探测器外壳连接到信号接地、并屏蔽整个电路、同时屏蔽也连接到信号接地。 将电路安装到激光装置上、使信号接地和电路外壳与保护接地(接地、土壤)隔离。

    您可以使用 BAV99并为检测器引入反并联保护二极管。 R2提供电流限制。 这应该是足够的保护。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的快速回复。 我的测试设置如图 1A。

    因此、如果我理解正确、您建议将我的"测试放大器板"移至我的"连接器板"、如图中的蓝色箭头所示。 1A 表示。 连接器板可将光电二极管的引脚安全地导出到 PCB 板、以避免引脚直接焊接。

    下一步是使用图中的橙色圆圈连接所有部件。 1A 至信号接地、包括光电二极管的外壳。 如果以后包括整个系统的外壳、我应该确保它被隔离以保护接地 ESD 桌垫?

    图 1A:用于 CO2测量的粗略设置。

    如果我将放大器添加到连接器板中、我将设计新的 PCB 板、如本应用手册: TI 应用手册、光电二极管放大器参考设计第13页所示。 由于存在额外的寄生电容、本应用手册建议移除放大器引脚周围的接地。 我希望这是对的吗?

    我认为将 BAV99用作保护二极管是个好主意、非常感谢。  可能会使测量结果失真的规格非常低。 但现在、我无法测试它、因为我必须等待大约4周才能使用新的光电二极管。 此外、我还想根据准直器透镜的工作效果来增大 R2反馈电阻器值。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他注意事项是、在单个10V 电源上、输出摆幅限制为150mV 至(10V-150mV)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。 我也曾考虑过这一想法、但稍后我将在光谱分析中叠加频率至少为1kHz 的60mV Vpp 正弦信号的锯齿信号。 因此、我将切断一些数据。

    如果我理解正确、您的备注是使用非反向输入将电压输出限制在此范围内。 因为我不知道我的输出摆幅为何受到10V 电源的限制。 存在某种类型的偏移是、但仅在使用放大器作为电压缓冲器时测量的大约40mV。 还是我对您的理解不正确?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看看 OPA727的输出电压摆幅。 实际上、没有运算放大器(甚至是轨到轨输出)能够提供线性 AOL 增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉、您被误解和误解。 是的,你是`ll 的,我要记住这一点。 我在`ll 光电二极管到达后会对其进行深入研究。 非常感谢您的提醒、它在数据表中`s 声明。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    不幸的是、我的问题仍未解决。 但我必须等到我的新光电二极管到达。 我想这还需要大约3周的时间。 但感谢您迄今提供的支持。 我更新了我的初始问题、即到目前为止在 Hamamatsu 的技术支持下、我在论坛上就我的想法进行的讨论。

    如果 BAV99可能干扰光电二极管的工作区域、我建议使用 TPD4E1U06 或仅使用并联 BAV99二极管。 n`t Hamamatsu、两个组件似乎都是一个问题、我应该尝试这两个组件。 但现在我没有什么可以做的。 如果出现另一个问题或我有一些消息、我会随时向您提供最新信息。 但感谢您的提醒。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin。

    当然、您可以将整个装置连接到保护接地端。 将您的设置的所有组件保持在相同的电势以防止干扰和噪声注入甚至非常有用。 甚至可以出于安全目的要求使用这种设备。 但您应该避免 hum 环路的形成。 此外、由杂散电容耦合引起的保护接地连接中的电流不应在检测器或 TIA 电路附近流动。

    是的、将探测器安装在尽可能靠近 TIA 的位置。 检测器和 TIA 之间的任何距离和布线都会降低性能或电路、并增加噪声和噪声注入。

    在您的情况下、不需要移除反相输入引脚附近 PCB 上的接地覆铜、因为您的检测器电容和相位超前电容比接地覆铜的杂散电容要大得多。 因此、只需继续使用实心接地平面、不要移除接地覆铜。

    Tim 提到了一个要点:OPA727的输出可能无法完全降至0V。 您可以添加一个较小的负电源电压来解决此问题。 TI 的 LM7705非常适合这种情况。

    请注意、探测器的最大反向电压仅为1V!! 为了防止 ESD 损坏、您还应将过压钳位到该电平。 这就是我推荐将 BAV99用作 ESD 保护而不是常见 TVS 的原因。 顺便说一下、如果您避免布线、而是将探测器安装在靠近 TIA 的位置、整个电路都封闭在接地外壳中、则极不可能对探测器造成 ESD 损坏。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 社区、

    最后、我的光电二极管到达(比预期的要早一些)、我认为将测试 PCB 与 OPA725焊接到 条纹 PCB 上是一个明智的主意。 嗯、不是。 光电二极管看起来仍然完好无损-使用万用表进行测量。 它仍然可以感应烙铁的红外线。 阳极和阴极之间的电阻值看起来不错。 但在此过程中 、OPA725 损坏了。 我的设置如图所示。 1b。

    图 1b 设置原理图

    我所做的:

    • 新光电二极管和旧外壳的组装。 光电二极管的引脚有点太长。 PCB 和外壳通过非导电螺钉固定。 0.5mm 左右的小间隙仍然可见。

    • 我引入了一个 Vpp = 0.6V 的锯齿信号、仍然显示了峰值。 但如果我降低了锯齿的 Vpp、则会使峰值减小。 这是正常的吗? 至少在 Vpp 更高的情况下、它更明显。

    • 示波器上的输出信号约为1Vpp。 由于 TIA 反馈电阻器的增益为1MEG、因此会产生大约1uA 的电流。

    • 我测试了激光二极管驱动器的电压保护。 阈值设置为1.3V。 使用0.7V Vpp 时、驱动器的反应类似于所述的数据表。 安全 LED 正在闪烁、显示限制。 但示波器显示了奇怪的值、显示了放大器损坏的最初迹象。 我将与激光驱动器板制造商联系、了解这种情况。

    • 在此事件之后、我分别测试了光电二极管和放大器的功能。 对于放大器、我有另一 个 OPA725作为参考。
    可能是偶然发生的损坏、但在使用电压保护的测试期间发生了损坏。 此外、我是否不小心使用 GND 线引入了 GND 环路(图 1b)? OPA725 在12V 电源下持续显示大约9V、而在9V 电源下显示标准 TIA 电路5V。 以及关于 hums 的信息。 hums 信号是否应该独立于信号的 Vpp?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    锯齿被提供给激光二极管还是 TIA? 你又注意到了吗? 当激光关闭时、TIA 的输出端是否仍会看到噪声? 也许该噪声是由激光二极管发出的、并且不是通过杂散电容耦合到 TIA 中?

    但为什么要销毁 OPA725? 激光功率是否过高?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    来自信号发生器的锯齿作为电压应用于激光二极管控制器。 该信号被处理为激光二极管的电流。 然后、光电二极管在大约10cm 的距离捕捉信号、这与锯齿非常相似。 当激光关闭时、可以看到周期性噪声、但在40mV 左右不是很高。 我知道。 现在我无法测试它。 但我将再次在不使用激光的情况下检查状态。 我使用不同的光电二极管测试了相同的设置、增强了您的猜测。 该光电二极管已经集成了放大器、但未显示这些症状。  遗憾的是、它已用于另一个项目。

    因此、很可能是杂散电容导致的。 此外、放大器肯定会损坏。 我比较了引脚之间的电阻值、它们与基准电压不匹配。 激光功率不能很高。 功耗最多约为1mW、然后根据 Beer-Lambert 定律减小功耗。 此外、输出信号现在约为1V、增益为1e6。 因此、来自光电二极管的电流仅约为1uA。

    我想可能会发生饱和或非线性效应、但 光电二极管的数据表显示了一个有关高达约4mW 的相对灵敏度的图形。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您可以使用 BPW34进行测试。 这是一个便宜的光电二极管… :-)

    关于 hum:

    如果您在吸收红外光的光束中放点东西、那么这种亮度会消失吗? 如果是这种情况、则会通过激光光注入 hum、并应改善激光二极管驱动器。

    如果您在激光二极管和光电二极管之间放置一张金属板(连接到 TIA 的信号接地端)、那么亮度是否消失了? 如果是这种情况、您可以在光电二极管前面使用准直器孔径、将其连接到信号接地。 该接地准直器孔径将吸引电场线的杂散耦合、从而减少光电二极管上的"噪声"。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。 BPW34和其他廉价光电二极管的问题是它们的截止频率。 截止频率从大约1.1um 开始、而我的 VCSEL 激光二极管激光器的截止频率为大约2um。 但我可以问一下制造商,如果制造商能帮助我们,我们会与制造商进行某种合作。 现在测试激光二极管驱动器似乎很有趣。 遗憾的是、在他们的产品系列中、他们的主页上仅提供1.3至2.6um 之间的 VCSEL 二极管。 但询问从不会伤害。

    现在、我有点害怕使用本周收到的光电二极管。 也许我很幸运、这次它"撞到"了放大器、而不是光电二极管、这也是第一个光电二极管发生故障/损坏的原因。 在这种情况下、我仍然没有收到旧光电二极管的任何消息、我发送回制造商进行调查。 日本的测试时间似乎比预期的要长。

    由于 VCSEL 是1类激光器、因此第一个 Hum 测试并不是很难实现的。 一张纸、甚至我的手都足够了。 遗憾的是、我从未保存过开/关状态的值。 但是、正如我已经说过的、我使用激光二极管+激光二极管驱动器从另一种设置切换了激光二极管+激光二极管驱动器。 在该设置中看不到 hums。 因此、我认为光电二极管和激光二极管驱动器在某种程度上是相关的。

    第二项测试也很容易完成。 我只需要在设计中为连接器 PCB 添加一个 GND 焊盘。 这种方法非常有趣、是使用准直器透镜。 因为我检查了另一个设置、它使用准直器镜来增加光路。 目的是为了节省空间,也许只是为了:“用一颗石头杀死两只鸟”。 但这种影响通常在50Hz 频率下发生吗?

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    如果您提供的电场线比光电二极管的受扰对象更好、则场线将弯曲并在准直器孔径处结束。 这些场线将不再以光电二极管结束。 这样一来、杂散电容和杂散耦合就大大减少了。 顺便说一下、这就是屏蔽的工作方式:您引入了一个接地金属块、其中场线可以在到达电路之前结束。 :-)

    因此、将整个 TIA 放入金属外壳中、该外壳只有一个小孔作为准直器孔、以便测量光通过。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    当我将放大器用作反向放大器时、"Hums"是否也可见? 并在电路旁边运行激光二极管。 可能不是因为光电二极管直接由激光或 PCB 侧面光电二极管的未受保护引脚感应。 由于需要散热器、光电二极管具有外壳。 但是、只有光电二极管、而不是 PCB 侧的输出引脚。

    但是、某些"托盘"场线是否会烧毁放大器? 我仍然不敢在没有适当保护的情况下使用光电二极管。 此外、我不确定是否再次使用测试条带 PCB (并尽可能焊接它)或订购具有正确绝缘层的 PCB (相当昂贵、大约50美元)、正确的轨道。 当然还有金属外壳。 我已经制作了一个 Eagle-File、只需要添加 BAV99。 对于我询问另一个范围为1um 的 VCSEL 激光二极管、情况并不好。 因此、我必须使用我拥有的昂贵的。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我发现光电二极管和 OPA725后来被破坏非常奇怪。 数十年来、我一直在 TIA 中工作、从未损坏过任何光电二极管或 TIA-OPAMP。 因此、我不知道您的设置有什么问题。 在处理检测器和运算放大器时、您是否采取了所有 ESD 预防措施? 在处理芯片时、我总是会穿戴 ESD 鞋和 ESD 腕带。 即使在使用激光和装置的其他部件时、您也应穿戴 ESD 鞋。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    关于我们这里的 ESD 设备:

    • ESD 垫和 ESD 鞋很旧、但功能齐全。
    • ESD 腕带实际上是集成了1MEG 电阻器的新产品。
    • 我的同事和我今天检查了器件的电源板、没有发现任何故障。

    现在、我要使用新放大器在旧 PCB (放大器损坏的地方)上进行测试。 如果没有成功、电路板上似乎还有一些额外的问题。 输出现在始终为零(有一些噪声)。

    我认为放大器在焊接过程中不会损坏。 但是、我必须为连接添加一些电桥、因为一些铜走线片上的去焊锡层会脱落。 该电路仅包含一个反馈电阻器、一个电容器和一些连接线、因此没有太多可能的选项。 我仍在调查中。 是否有任何简单的方法来检查放大器的功能? 即使它很奇怪、但我已经检查了任何连接。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我使用热气焊台对芯片进行脱焊、并使用改进的"烹饪板"进行预热。 在100°C 预热、这是 FR4可以承受的更长时间的最高温度。 脱焊时的霍尔空气温度约为350°C 我强烈推荐这种方法来去焊芯片和更大的无源组件。

    1206中的无源组件在使用大量焊接锡润湿烙铁头后、我直接使用烙铁脱开。 我同时接触封装的两个引脚。

    无源组件(>0402)我使用热气方法与上述预热结合进行焊接。 SO8 I 中的芯片直接与焊铁焊接、温度为300...350°C

    如果电路板在脱焊过程中承受的应力太大、以至于铜线迹损坏、我会用一个新的电路板来进行试验。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供脱焊的简短说明。 但是、您是否要预热烹饪板 PCB、然后在您开始使用热空气站时将其关闭、或者该烹饪板是否一直处于活动状态? 下一次、如果我有一些需要描述的东西、我会记住您的指令。

    此外、我似乎从未添加光电二极管用作散热器的外壳图片(请参阅图 1)。

    图 具有 PCB 连接器板的1C 光电二极管。 图 1不要显示当前正在使用的 PCB。

    PCB 的电路与图 2.鹰上的“最差”功能仍需应用,但不是为了清晰起见。 PD_CON 最右侧的第4个引脚为阳极(顶部)和阴极(左侧)

    图 PCB 连接器板的2C 电路。 PD_CON 位于 PCB 的正面(红色)。 PCB 背面的其余组件(蓝色)。 左上角的连接器是 TEC 输出、中间的连接器是放大器的电源电压、右侧是输出信号。

    图 3c PCB 连接器板和 OPA2727的使用原理图

    关于放大器的焊接工艺:

    • 在放大器所在的位置施加一点焊剂。
    • 用镊子固定放大器。
    • 用焊铁固定放大器每个角的一个支腿(每个支腿大约1-2秒)。
    • 通过一个拉杆和一小部分焊料穿过焊铁尖端的其余引脚。
    • 使用异丙醇进行清洁。

    对于 PCB 的外壳、我打算购买一个小型外壳并在我们的工作站进行处理、例如为光电二极管制作通孔和开口。 我认为这是最便宜的方式、也比自己折叠一张金属板更好。

    此致、

    Martin


    2018年7月25日更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    正如我说过的、烹饪板是经过修改的。 我在烹饪板上放置了一个大铝散热器、以提供这两种功能:大热电容导致温度纹波大幅降低、温度上升时间大幅增加。 因此、当散热器达到100°C 的温度时、变化不再很快。 有足够的时间进行热气焊接/脱焊。 在打开烹饪板之前、我将 PCB 放在散热器上。 请注意、PCB 应平放在散热器表面上。 只有这样、PCB 才能均匀地整体加热。 因此、一侧不应有与散热器表面接触的组件。

    光电二极管确实需要散热器吗? 小心,散热器不应该(!!!) 连接到保护接地端或接地端(土壤)、因为通过此 ESD 电流会强制流经光电二极管部分! 您应将散热器与保护接地隔离。 将其连接到信号接地、但不连接到保护接地。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的、光电二极管需要集成 TE 冷却器的散热器。 此外、光电二极管的工作温度为-20°C 借助我们的温度控制器和光电二极管的内部 TEC、可以实现-15°C 的温度、这是适合测试的。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否将散热器与保护接地隔离?

    冷却电路如何连接到光电二极管? 不同的信号和电源接地如何连接在一起? 您能否展示包括冷却功能的光电二极管电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对于温度控制、我使用图 使用分压器(包含压敏电阻、电阻和 并联电压基准)设置的温度(LM4041)。 设定电压被限制为最大值 1.2V、正如 Hamamatsu 的数据表 为其 TEC 建议的那样。 可以使用 波长计算器来计算或配置电流限制。

    图 1D WTC3243温度控制器[数据表]。

    这些引脚标记如下:引脚1:探测器阳极、引脚2:探测器阴极、引脚3:TEC-、引脚4:TEC+、引脚5:Therm-、引脚6:Therm+。 接地端通过引脚5接地线进行连接。 此外、我使用 L200 (数据表中的图19)并为其提供9V 电压、我还将此电压用于放大器、从而为 VDD 获得5V 电压。

    我不确定如何将散热器与保护接地隔离。 现在、我在互联网上查找一些信息、了解它通常是如何实现的。

    非常感谢 Kai 为我们提供的所有信息。 我不会考虑在这种程度上进行设计。 祝你度过美好的一天!  

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我在 OPA2725的布局中发现了一些错误(图2)。 明天我有时间时、我将详细讨论这些内容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我会这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在原理图中添加几个字(图2c)。 其中有一些错误:

    OPAMP 的电源电压去耦电容必须直接位于电源引脚上。 在原理图中、去耦电容通过非常长且有吱吱声的覆铜线迹与 OPAMP 连接。 使用这种长铜迹线、去耦电容器不再起作用。

    2.将光电二极管与 OPAMP 输入连接的铜走线太长。 即使 OPAMP 与连接器"PD_CON"之间的距离也过长、甚至没有提及仍从该连接器连接到光电二极管的长电缆! 这很难奏效。 光电二极管应直接位于 OPAMP 旁边、即使在同一 PCB 上也是如此!

    3.从光电二极管到 OPAMP 输入的铜走线必须仅承载光电二极管的电流。 但在原理图中、OPAMP 的电源电流也通过这些铜迹线之一。 这可能会导致不稳定。

    4.从光电二极管到 OPAMP 输入的铜走线必须非常短,并且必须相邻。 但在原理图中、它们跨越了环路区域。 必须避免环路区域、因为它们像变压器绕组一样工作、并将磁场转换为感应电压。 这就是 hum 可以进入 TIA 的方式。

    我的方案尝试避免环路区域和接地环路。 我建议使用两个电源、一个用于 WTC3243的单极5V 电源和一个用于 OPAMP (TIA)的双极电源。 两个电源应由同一电源电压连接器条供电。 这最大限度地减少了保护接地电位的差异。 从电源接地到保护接地、每个电源都应有一个10...100nF 的 y 电容。 为电源使用短而双绞线、并将其直接连接到 WTC3243和 OPAMP 电路。 但应尽量减小这两根电缆之间的环路面积!

    两个电源接地端都连接到直接位于光电二极管上的"星形"接地端。 这一点非常重要、因为它最大限度地减少了光电二极管外壳内的杂散耦合。 请记住、在光电二极管的外壳中、不仅有光电二极管、而且还有热敏电阻和 TEC。 如果所有这些组件都处于不同的环绕声电势、则可以将噪声注入光电二极管部分。 光电二极管旁边的"星形"接地会强制所有这些电位尽可能相等。 即使将散热器连接到"星形"接地、它也会充当防止杂散耦合的屏蔽层。

    此外、OPAMP 必须直接连接到"星形"接地端。 从光电二极管到 OPAMP 输入的铜走线必须非常短、并且必须相邻运行。 避免任何环路面积。 将这些铜走线直接路由到 OPAMP 的输入端。 不要让其他电流沿这些铜走线运行! 将运算放大器的正输入端连接到"星形"接地端。 使用非常短的连接。 请注意、去耦电容器的接地引脚必须连接到的确切位置。 并查看输出信号电缆屏蔽的连接位置。

    不要过于粗略地采用原理图。 不打算对所有这些接地连接使用细线连接、如原理图所示。 不可以、您应该使用实心接地层。 原理图仅用于演示应在何处进行不同的接地连接。 例如、原理图希望显示所有运算放大器接地连接都应在"星形"接地的右侧进行。

    如果您为 TIA (光电二极管+ OPAMP)使用额外的准直器孔径或额外的屏蔽或额外的金属外壳、则也应将其连接到"星形"接地端。

    激光电子设备也应由同一电源电压连接器条供电。 这可以大大减少所有保护接地电位之间的差分、并由此大大减少杂散耦合效应。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回复和建议。 我按照您的建议、缩小阳极/阴极和放大器之间的距离(请参阅图 1E)。 此外、我更改了 TEC 输出的导线引脚。 它现在似乎组织得更好。

    图 1E Eagle 文件版本2。 OPA2727直接移至阴极和阳极(蓝色接地以及阴极)旁边。

    我要讨论的下一个问题是您在第2点中提到的光电二极管和 PD_CON 之间的距离。 如图2e 所示、光电二极管的引脚有导轨。 然后、这些引脚直接连接到 PD_CON。 从光电二极管到 PD_CON 的线长为 ca。 10mm。 我不确定这是否已经太多了。

    图 2E 引脚导线指南。

    如果我理解正确、您的意思是"焦土"是指所有地聚集的"点"。  我的想法是使用光电二极管的外壳作为"焦土"。 外壳直接与散热器接触、并几乎连接到 PCB。 如钻头所示、PCB 与光电二极管直接接触。  

    图 3E TEC 板、连接器板和激光驱动器板。

    图3E 显示了我使用的三个较大的电路板。 粉色圆圈内的所有内容都是来自您的想法、我也包括了这些想法。 电路板按相应颜色的线条进行划分。 关于这两个电压源的最初想法是为放大器使用12V 电压、并为电路板上的 WTC3243调节至5V 电压。 但我认为额外的稳压器没有影响。 还是要考虑使用哪一个。 我认为末尾的最后一个矩形应该是一个端接电阻器? 然后应将其调整为 BNC 电缆。

    最后、我想提一下也在 TEC 板上的读取模块。 读取模块是 Arduino Nano、可从激光驱动器板和 WTC3243获取信息。 这些导线连接到多路复用器、然后发送到 Arduino Nano。 它们与放大器 A LabVIEW 接口中的数据一起处理。

    所有电路板均由同一电源电压连接器条供电。 我希望我能正确理解所有内容。  非常感谢您对我的电路进行了详细分析。 祝你度过一个美好的夜晚。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    Tim 告诉您、OPA727无法在其输出端完全降至0V。 因此、您需要双极电源电压。 负电源电压不需要与正电源电压一样高。 因此、我建议使用+9...+15V/-5...-15V 的附加双极电源电压。

    但我之所以建议为 OPA727使用额外的电源、另一个原因是:您不能使用与 WTC3243相同的电源为 OPA727供电、因为 L200电源的电源接地受到 WTC3243数字噪声的污染。 如果您还想将此电源用于 OPA727、则需要复杂的低通滤波。 在您计划将+10V 连接到 OPA727的过程中、您也会创建一个接地环路、通过这种方式、您的 TIA 信号中的噪声再次增大。

    请为 OPA727使用单独的电源、如方案中所示。

    我的方案中所示的 Y-cap 必须连接到电源连接器条的保护接地引脚。 其理念是分流 HF 噪声和电源噪声以保护接地并使其远离星形接地点。 该技术称为"混合接地"、有助于避免形成接地环路和交流环路。

    连接至 WTC3243的带产接地线(方案中的黑色线)必须与运行在 WTC3243和光电二极管之间的其他导线保持较近的距离。 保持所有这些导线产生的环路面积最小。

    到目前为止、您还没有提到要连接到 WTC3243的读取部分。 请注意、这样您会添加另一个信号接地、并使信号接地线路变得更加复杂。 这违反了我的方案的星型接地布线、因为现在会有额外的接地线起作用。 尝试理解为什么我会推荐一个星点...

    OPA727电源线中的电阻器与去耦电容器一起构成低通滤波器。 当然、1M 太高了。 10-100R 之间的值应该足够了。

    OPA727输出端的电阻器并不是50R 电缆和50R 示波器输入端的串联端接电阻器(50R 技术)。 它只是一个电阻器、用于将 OPA727的输出与电缆电容隔离。 OPA727无法驱动50R 负载。

    您误解了我提及 OPA727和光电二极管之间的距离。 我并不是说您应该减小 OPA727与任何连接器之间的距离。 我的意思是您应该将光电二极管和 OPA727焊接到同一电路板上! 无插座、无连接器、无电缆。 将 OPA727直接接触光电二极管! 每毫米都很重要! 使用电缆、连接器和插座时、您很难卸下护套。

    Martin、您是否有一名电子工程师为您提供实验帮助?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复,很抱歉我的答复很晚。 首先、我想与 Hamamatsu 联系、询问他们对在 PCB 上焊接光电二极管的建议是什么、但到目前为止没有取得很大的成功。 它们可能具有特殊的焊料条件和光电二极管指南。

    我知道 OPA727的输出摆幅 会阻止真正的0V 输出、正如 Tim 所提到的。 但对于测试板(带条纹的 PCB)、我想将电路限制为核心元件。

     与使用双极电源+-12V/15V 不同 、LM7705是您已经建议的负电源。 为放大器的负引脚提供-0.23V 的电压应该足够(图1F)。 要为 LM7705供电、我需要一个3.3V-5V 电源。 为此、我将使用 L200、而不是用于该设置的 WTC3243电源的 L200、我将使用单独的 L200或 REF5050 (或更低的电压基准)。

      为了为 LM7705供电、我将使用 LM340L 、该器件仅需要两个电容器即可将12V 电压调节至5V。

    图 1F TIA 电路版本2。

    此外、我还在考虑使用通用肖特基二极管 1N5817 (或类似二极管)来钳制过压、因为1V 反向电压是光电二极管的最大额定值。 瞬态仿真如图所示。 2F。 但是、我所了解到的更好的选择是使用合适的 PMOSFET、因为肖特基具有更高的功耗、高反向泄漏电流以及增加正向偏置压降也没有用处。

    图 使用肖特基二极管作为钳位的2F 瞬态仿真。

    对于来自 WTC3243的接地线、我要将其与来自光电二极管的 TEC 电缆一起拧在一起。 读取模块或多或少是可选的。 为了实现完整性、我想将其包含在我的 sketch 中。 此外、我未能从读取模块将接地线拉至星形地、对此感到抱歉。 读取模块的主要任务是偶尔监控激光二极管驱动器的温度以及 WTC3243输出的温度、因此它不会一直处于活动状态。 但是的、它肯定会影响地面。

    我与我的主管讨论了光电二极管焊接的问题。 她认为最好将其焊接在"最终电路板"上、而不是测试板上。 此外、我想先与 Hamamatsu 取得联系、然后再做些错误。 原因是光电二极管需要在芯片正下方安装散热器、因为放置了 TEC 和热敏电阻。 在我得到回复之前、仍有多少距离 PCB 和热导率要求尚待解决。

    我问我的主管和我所在小组中的另一位主管、他们是否知道哪些人精通 PCB 设计或接地、哪些人可以对我的实验进行调查。 也许我会找到一些人、但现在我没有人可以帮助我并查看我的设计。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、作为简短的更新、

    我得到了有关旧光电二极管的答案。 光电二极管由于 ESD 损坏而损坏、从而损坏半导体内部的电桥。 我必须检查哪些和哪些 ESD 保护设备不能正常工作、并且可能会更改实验的位置。

    此外、我还得到了有关散热器的回复。 我会将光电二极管直接焊接在 PCB 上、中间有一个薄的"板"。 该板厚度为1.5mm、有助于固定光电二极管。 为了保证光电二极管和散热器之间的良好热传导、我要添加一点热化合物膏。 设置如图 1G。

    图 1G 散热器+ PCB

    底部的钻孔有助于将散热器固定在外壳内。 我还对"焦土"有疑问。 机柜是否不适合此任务?

    据我所知、"焦土"是所有其他地面聚集在一起的一个点。 必须在空间上对不同的电路进行分频、以防止噪声相互关联。 但接地端必须在某个点连接才能具有相同的零电位。 通过正确使用铁氧体磁珠和正确的电容器可以过滤/限制噪声。

    但这意味着我必须为激光二极管驱动器、Arduino Nano 使用单独的接地端、并为 WTC3243使用 GND。 但是、如果"星形"接地是外壳、则不可能只有一个"thar"、除非这三个组件位于外壳顶部。 我是不是按照我的思维方式走正确的方向、还是我完全错了?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    请再次查看我的计划。 将光电二极管直接焊接到 PCB 中。 将 TIA 焊接到与光电二极管非常接近的同一 PCB 上。 将散热器也安装到该 PCB 上、使其与光电二极管保持良好的热接触。 将散热器连接到信号接地、如我的方案中所示。 但不要将散热器连接到任何其他金属! 如果散热器无法通过自然对流方式去除足够的热量、请使用风扇冷却。 但不要将任何其他金属连接到散热器。 这只会使 ESD 靠近甚至穿过光电二极管!

    在光电二极管散热器旁边创建一个接地星点、如我的方案中所示。 使接地星点和 WTC3243电路板之间的信号接地连接尽可能短。 每一厘米都很重要!!! 请记住、沿该连接流动的 ESD 电流或浪涌或突发将会转移此处的电位、这将导致光电二极管电路内的电位发生严重差异。 避免使用任何电缆、避免使用任何连接器。 将信号从 WTC3243板直接焊接到光电二极管的 PCB。 如果需要、可通过连接到接地星点的金属箔相互屏蔽两个板。 如果需要、向 WTC3243电路板添加风扇冷却功能。

    将所有电源中与测量(WTC3243、TIA 电源、激光器、示波器)相关的所有电源插头置于同一电源连接器条中! 在触摸任何设置之前、请先在此电源连接器条的保护接地引脚处自行放电。 将 ESD 腕带连接到此电源连接器条。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。 按照您的建议、我认为最好的设置是图 1小时

    图 光电二极管外壳的1h 布置。

    为了将散热器与外壳隔离、我添加了一个非导电部件、如图 1小时 箭头显示了各个元件的连接方式。

    图 光电二极管外壳的2h 布置(3D)。

    散热器和 PCB 之间的连接是使用 PCB 正面的焊盘实现的、如图所示。 2小时 是否有更好的方法、或者我是否应该考虑焊接导线连接? 此外,这是我要放置星型地面的地方。

    图 3h TIA PCB。

    接地之间的导线连接。 我是否需要特殊的导线、或者是否可以使用带涂层的普通导线、如图所示直接焊接在 PCB 上。 3小时? 或者是否有特殊的电缆? 此外、正如您所说的、外壳盒背面的风扇将非常方便。 但我稍后仍可以添加它。 所有需要电源的组件都连接到同一电源。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    现在看起来好多了! :-)

    但仍有一些要点需要更改:

    将 OPA2727放置在非常靠近光电二极管的位置非常好。 将散热器与安装板直接连接到接地层也非常好。 但您应将地面星点和端子 PAD4、PAD5和 PAD6向上移动。 所有连接器均应位于印刷电路板的顶部边缘。 这样、就不会有干扰电流或 ESD 电流流经 TIA 的电路、但仅在连接器之间。 还应将金属外壳(覆盖整个 PCB)连接到印刷电路板顶部边缘的实心接地层。

    我会增加金属外壳的尺寸、使光电二极管的散热器与每个外壳壁相隔几厘米、从而最大限度地减小散热器与金属外壳之间的杂散电容。 还应减小金属外壳中测量灯进入外壳的孔的尺寸。 否则、来自外部世界的电场线将在散热器而不是金属外壳上结束、并且屏蔽将变得无用。 还应将金属网孔放置在孔上、并将其以电气方式粘结到金属外壳上。 这将大大改善屏蔽。

    如果您打算使用冷却风扇、请将其安装在与光电二极管的一定距离内。 机柜不需要完全关闭。 如果通风孔不是太大、可能会侵蚀屏蔽层。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的参与。 正如您所建议的、我将星形地移到了顶部、如图 1i 和图 2I (红色矩形)。 蓝色圆圈内的焊盘应能实现良好的连接、而不是钻孔中的旧焊盘。

    图 1I PCB 顶层。

    此外、我还想将放大器移动到顶部、因为现在放大器位于光电二极管 TEC 的正下方(参见图 2i 黄色箭头)。 相反、我想添加一个钻头来为散热器提供一个通过 PCB 的开口、以改善循环。 现在、散热器的热量直接传输到 PCB 上。 借助数据表进行的粗略计算表明、TEC 的废热约为250mW (热敏电阻为+0.2mW)。 因此、我不确定是否确实需要冷却风扇。

    图 2I PCB 底层。

    此外、我想进一步固定 PCB、我将在 PCB 和盒子的顶盖上添加三个钻头。 您的想法包括金属网似乎是一个很酷的想法。 但我不确定网是否吸收了已经相当微弱的部分激光强度。 现在、我将继续使用较小的盒子。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    如果再次向上移动 TIA、则会撤消所有改进! 请将 TIA 和光电二极管保持在 PCB 的底部、就在它们的当前位置。 并将接地星点向上移动到连接器! 这样、您就在 PCB 底部形成了一个保护区、无法通过来自外部世界的"不良"电流进入该保护区。 使用此方案时、不良电流只能在连接器和接地星点所在的 PCB 顶部边缘流动。 这也应该是所有信号离开金属外壳的位置。 还应将金属外壳连接到此点。

    为什么不将散热器直接连接到接地层? 通过可以看到的三个孔执行此操作、并避免使用此"pad7"连接。 消除 pad7。 还是不允许将散热器连接到信号接地? 将光电二极管直接焊接到 PCB 中。 将散热器安装到光电二极管上、并将其拧入 PCB。 就是简单。 保持简单!

    250mW 的热耗散非常小。 即使来自冷却风扇的气流非常有限、也会充分冷却散热器。 省略风扇并不是一个好主意、因为如果将电路放入金属外壳、纯对流冷却将是不够的。

    同样、选择足够大的金属外壳、以便 PCB 和散热器不会过于靠近金属外壳。 为风扇留出足够的空间、以便风扇不会靠近 PCB。 或者将风扇安装在金属外壳外、并使用通风孔和通风孔。

    采用足够透明的金属网。 即使这样、它也会极大地提高屏蔽效率! 为什么? 金属网正在弯曲所有电场线、使其在金属弯曲处结束、而测量光的光子的飞行路径保持不变。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我只想在对流有助于冷却的情况下移动放大器、这是一个很好的折衷方案、但如果需要风扇、则不用担心。

    您正对'pad7'。 我对它有错误的想法、我将把它更改为与之前设置中相同的连接。

    图 1J Kai 的设置。

    希望我能像图中所示、准确地重新绘制您的最后一个帖子。 1日 我的主管担心电路板不够固定、因此机械应力会降低到光电二极管的引脚。 我想添加一个块、其中紫色矩形并将其固定在顶部、这对于系统来说是足够的固定装置。 至少在这个小刻度和尺寸中、刚度应该非常高。 我唯一遇到问题的是您的设置与我的参考资料不同、它是 Thorlabs 的 PDA10DT InGaAs 放大光电探测器、具有热电冷却器。 使用 PDA10DT 的光电探测器显然位于前方。 此外、我在光电二极管上看不到可见的金属网。 该光电探测器是我们在另一个测量设置中使用的光电探测器、其性能相当好。 另一个消息来源是、我问一位印度研究人员、他们的设置几乎相同、但使用 PDA10DT 检测器(相同的 VCSEL 和激光二极管驱动器)。 他既没有噪声也没有接地问题、只有这种测量中常见的 etalon。 金属网。 也许我的搜索词有误、但我发现合适金属网的唯一公司是二。 在 RS、Conrad、Voelkner 和 Mouser、我没有发现任何类似的东西。

    图 2J 我的设置类似于 Thorlabs 设置。

    图 2J 显示了设置、如果可以忽略您建议的差距、我将如何构建它。 但唯一的真正优势是、修复一切更容易、并且我没有大约2-3cm 的最小光学路径长度(如果我使用透镜测试信号、这可能是一个问题)。 总的来说、这并不是那么重要、因为最终、整个光学路径的长度应为30cm。 我认为可以随时添加金属网、以改善信号?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果您在金属外壳和 PCB 之间提供一个距离并使用金属网、则撞击金属外壳的 ESD 电流将在外壳外部运行、并且不会进入外壳。 ->光电二极管和 TIA 是安全的!

    但是、如果您直接将散热器连接到金属外壳而不使用金属网、另一方面、撞击外壳的 ESD 电流将部分进入电路并穿过 PCB。 ->光电二极管和 TIA 再次有被销毁的危险!

    因此、请将我的方案与 PCB 周围的金属外壳一起使用、而不要在散热器上触摸它。 请移除金属外壳正面的"塑料/非导电"层。 这毫无意义。

    您还可以安装风扇、使其从侧面而不是从背面通风。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    我们已有很长一段时间没有听到您的声音。 这是否有助于解决您在此设计中的问题? 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个很抱歉、最后一个回答。 至於现状,我建了一个如凯建议的房屋(见图 1K)、 还有透明度约为80%的铜网。 此外、我可以说服我的监控器先使用850nm VCSEL 和 PIN 光电二极管进行测试。 我选择 的是 TT Electronics 的 OPV310和 Osram 的 BPX61。 我与 Thorlabs 联系、询问他们新的 VCSEL 是否与其激光二极管驱动器兼容。 我现在唯一的问题是、BPX61的阴极直接连接到光电二极管的外壳。 但 OPA727能够使用双极电源、因此我认为这不是问题。

    图 用于 PCB 和光电二极管的1K 原型外壳。

    VCSEL 和光电二极管的形状与昂贵的相似、此外、VCSEL 还使用低电流范围。 我打算用铝箔填充任何左侧开口、并将系统校准为接近850nm 的吸水管路。 我会随时向您通报最新消息。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    金属外壳现在看起来很好。

    最终您可以使用 BPW34。 规格与 BPX61非常相似。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我认为系统现在相当稳定、因为最后我剥离了完整的测试板、并尝试使用变压器等引起噪声 我使用 OPA727TL062测试了系统。 因为 OPA727 只能使用+/-5V、 TL062 +5具有-12V/-15V 的电压、并且使用更大的电压范围(并且作为 PDIP、很容易将其焊接到 PCB 上)。 两个放大器的反相信号看起来都很好。 我唯一要修改的是将反馈电阻器从1MEG 更改为500k 、因为对反向偏置非常敏感的 BPX61。

    为了了解 EM 源的噪声如何影响系统、我覆盖了光电二极管并尝试引入一些噪声。 首先使用屏蔽、然后不使用。 我还将旧的2um VCSEL 放在它旁边-有效-这不会引起任何噪声。 但是、通过移动激光二极管板、我在剥离的系统上得到了某种奇怪的信号、而屏蔽的系统无法实现这种信号。 信号不大~5mV、但我不想对系统施加太大的应力。

    我无法解释为什么一个放大器坏了、但外壳保护得很好、我认为问题不在放大器/光电二极管的侧面。 所以我觉得这个案例已经结束了、如果仍然有问题、我必须直接向激光系统的制造商咨询。 但我感到很满意的是、问题很简单、就像隐藏在 VCSEL 的电缆/连接中的某个位置。

    非常感谢、尤其是 Kai! 希望现在一切都正常。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    这些是好消息!

    您能否单击"已解决"按钮?

    祝你好运!!!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    您似乎已经解决了设计中的问题、因此我将关闭此主题。

    谢谢
    Dennis