主题中讨论的其他器件:OPA2134、 INA128、 TL072、 TINA-TI
你好。
我使用 EMG 放大器电路。 在电路中、我使用 INA128作为仪表放大器、使用 TL072作为运算放大器。 我 在电路中具有将近500mV 的直流偏移输出。 从表面从人体获取的 EMG 信号最大振幅为1mV、我的电路总增益为3000。 我想升级这些 IC、我决定使用 INA129和 OPA2134。 但直流偏移不是更好。 有时情况更糟。 问题是什么? 我的电路已连接!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我使用 EMG 放大器电路。 在电路中、我使用 INA128作为仪表放大器、使用 TL072作为运算放大器。 我 在电路中具有将近500mV 的直流偏移输出。 从表面从人体获取的 EMG 信号最大振幅为1mV、我的电路总增益为3000。 我想升级这些 IC、我决定使用 INA129和 OPA2134。 但直流偏移不是更好。 有时情况更糟。 问题是什么? 我的电路已连接!
我不知道这些问题的答案是什么。 我使用了下面 PDF 中的电路。 在电路中、低通滤波器截止频率接近500Hz、高通滤波器截止频率接近45Hz。 为什么 应该使用另一个高通滤波器?
您好 Kai、
我用红色标记了电路在 TI SIM 中的位置。 我补充了您以前提出的建议。 电路现已问世:
-从人体接收的 EMG 信号振幅约为1mV。 在 INA128使其振幅达到20mV 左右之后。 因此、我的输入信号振幅为20mV。
首先、我不明白为什么我们在第一个放大器中使用了47pF?
第二,在 VM4上,我的信号振幅接近300mV,这不是意外的,但在 VM3点,信号振幅接近200mV。 为什么? 应为300mVxGain。
-我重新设计了 TI 的全波振幅器,tidu030.pdf 文档。 它很酷吗?
-在最后一个阶段、我添加了我的包络滤波器。 它是2Hz 低通滤波器。 借助于这个滤波器、我可以在微控制器中轻松使用这个信号。
最后我有两个问题...
1) 1)与第一个电路相比、该电路是否执行相同的工作?
2) 2)我的主要目标是衰减电路的失调电压。 此设计是否可以实现此目标?
我的仿真文件已附加。 提前感谢!