This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:OPA4140的输出电压故障

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4140, OP27, OPA140, OPA4227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703702/opa4140-the-output-voltgae-problem-for-opa4140

器件型号:OPA4140
主题中讨论的其他器件: OP27OPA140OPA4227

大家好、

客户使用 OPA4140设计仪表放大电路和 电压跟随器电路。

请检查附件中的 TINA 电路。  

1.在 实际电路中,如果客户拆除高通滤波器电路(即 C12、C13和 R32),

图1是 VF1波形。  图2是 VF3波形。 在 VF3波形中、有一些干扰波形。  

                                     图1 VF1

                          图2 VF3

2.如果客户添加 了高通滤波器电路、 图3是 VF1波形。  图4是 VF3波形。  

与  图3和  图4比较、客户发现 VF3波形向下移动、低于  VF1波形。

                     图3 VF1

                           

3.如果客户将 R32更改为3K。 图5是 VF3波形。  VF3向下移动的振幅减小。

                                   图5 VF3

4.如果客户将 R32保持为32k 并移除 C12和 C13、则 VF3波形不会向下移动和  

VF1保持不变。

5.如果客户添加 VF1的振幅,VF3波形将向下移动。

6.如果客户使用 OP27作为电压跟随器电路,VF3 将不会向下移动。  

您是否会解释为什么 VF3波形可以向下移动?

e2e.ti.com/.../OPA4140.TSC

                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    能否验证我的信号幅度和频率? OPA140在+5V 电源上无法摆动至+4V、因此我认为这实际上应该是基于示波器调节的400mV 峰值信号、但我想确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    这话什么意思? 对于客户的应用、电源电压为+/-5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我指的是正电源轨的输入共模限制。 OPA140的输入级无法将信号摆动到距离正轨3.5V 以下、而不会引入失真、这就是我质疑示波器图上显示的幅度的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我从未听到过您的反馈、客户是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户表示如果用 OPA4227替代 OPA4140、输出电压将只会移动100mV。 但是、如果他使用 OPA4140、输出电压将移动1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    这很奇怪。 U8的输入级最终会损坏。 看起来芯片的输入偏置电流比正常高得多。 请注意、C12和 C13非常大(总电容为4.4µF μ F)、可以吸收相当大的电荷。 如果此电容突然放电到 U8的 ESD 保护方案中、则芯片可能会损坏。 在实验中对电路进行实验时、很容易发生这种情况。 您应该通过在 U8的输入端插入一个1k 的限流电阻器来限制这种情况下的输入电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我同意 Kai 的说法、似乎芯片具有异常高的偏置电流。 看起来会发生非常小的直流漂移、但 OPA140应具有足够低的偏置电流、36k Ω 不应产生明显的差异。 您可以尝试使用另一个 OPA140替换该器件、以查看问题是否仍然存在。 此外、我会检查以确保电路板已正确清洁、并且器件周围没有过多的磁通、因为这会使偏置电流看起来比正常大得多、并引入不必要的漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak 和 Kai、

    感谢你的帮助。 我将与客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey

    您是否收到过客户的反馈?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢