This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:LMC6484 Spice 模型

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6484, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703385/lmc6484-lmc6484-spice-model

器件型号:LMC6484
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

在哪里可以找到 TI LMC6484 Spice 文本模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我已将文本 SPICE 模型附加到该消息中、该模型刚刚更新、对整个 LMC648x 系列有效。 这个新模型正在上传到网络中、很快将出现在 LMC6484产品页面的"工具和软件"选项卡中。

    e2e.ti.com/.../LMC6482.LIB

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    感谢您迅速答复我的请求。 遗憾的是、您提供的模型似乎不能与 ngspice (与 Cygwin 一起使用)配合使用。 这是一种特殊的情况、因为 NI SPICE 模型库(包括 LMC6484)工作正常。 有什么想法吗? 如果您看不到任何明显的情况、我将进一步研究生成的 ngspice 运行错误并报告。

    此致、
    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    这是我第一次听说 Ngspice 或 Cygwin、但我们的 SPICE 模型架构经过测试、与所有基于 PSpice 的仿真器兼容。 让我知道您观察到的运行错误、我们可以从这里开始。

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有在寻找 PSPICE 模型。 我正在寻找 SPICE 文本模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd

    iANS 初始应答的附件是一个文本 SPICE 模型。 如果您仍有问题、请将您在下面看到的错误发布到这里、我们可以从这里继续。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    抱歉-我有一段时间没有机会解决这个问题。  您说 Ian 的附件是 SPICE 模型- 我的印象是 pspice、? 我认为这 就是它不能在 ngspice 中运行的原因。  我将 在 ngspice 中运行该幻灯片、并发送结果。  

    此致、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd

    修正...我们的所有型号均基于 PSpice、可能无法在所有平台上运行。 作为您下载 TINA-TI 的替代方案、我们的免费仿真器位于以下位置:
    www.ti.com/.../tina-ti

    谢谢
    Dennis