This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:开环增益和相位与频率间的关系

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, TLC2252, LMC6022, TLV2711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704214/opa333-open-loop-gain-and-phase-vs-frequency

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件: TLC2252LMC6022TLV2711

大家好

如果我们问 OPA333、您会介意吗?


图3所示。 开环增益和相位与频率间的关系、如 Ta=25C 时所示。
在温度较高或温度较低的情况下、您是否有数据?
我们想知道高温 和低温之间是否有差异。


我们猜开环增益 会因负载而变化(失真)。
在各种负载模式下、您是否有?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    我必须仔细检查以查看是否可以找到任何其他数据、但通常是的、Aol 会随温度的升高而降低。 AOL 也会随着负载的增加而降低、而无功负载会在 AOL 中引入额外的极点。 如果您想了解有关该效应的更多信息、那么您应该观看有关稳定性的 TI 高精度实验室视频、该视频可在以下位置找到: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak San

    我必须仔细检查以查看是否可以找到任何其他数据、但通常是的、Aol 会随温度的升高而降低。
    ->我们需要以高/低温度和 高/低阻抗作为基准的特性图。
      我们正在等待您找到其他数据。
      我们感谢您的始终帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak San

    此外、我们 还观看了 TI 高精度实验室有关稳定性的视频、但我们无法找到与温度相关的 AOL。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak San

    您能给我们回复一下我们最近一次的更新吗?
    或者、您能告诉我们您的情况吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、

    很抱歉、我没有直接访问此信息的权限、因此我花了一些时间才找到。 我设法找到了 AOL 过热的其他数据、但该数据处于 NDA 状态、因此无法将其发布到 E2E 上。 如果我们与客户签订了 NDA、我可以直接与他们分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak San

    非常感谢您的支持!
    我们正在检查客户是否与您签订了 NDA。
    然后、我们稍后将向您提供反馈。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    查看类似 CMOS 运算放大器的数据表以了解不同温度和负载下 AOL 的情况会有所帮助。 TLV2711、TLC2252和 LMC6022包含非常有用的信息。 所有这些运算放大器都具有与 OPA333相当的低静态电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai San

    非常感谢您的建议!

    我们会将其作为参考通知给客户。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka

    我们没有收到您的回复。 您是否从客户那里获得了有关此问题的反馈? 如果您需要有关此操作的更多帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis San

    非常感谢您的回复!
    然后、很抱歉我们迟到了、无法向您提供反馈。

    作为结论、客户确认设备没有问题。
    感谢您的帮助、解决了这个问题。
    感谢您的帮助。

    此致、

    大田松本