This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2615:VCA2615 HP 滤波

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2615, VCA2615EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686528/vca2615-vca2615-hp-filtering

器件型号:VCA2615

VCA2615说明令人困惑:

第2页的功能方框图显示了 VCAin 上直流存在直流去耦电容器。 同时,第17p 页建议:“当 向 多路复用器(VCAIN)应用外部信号时,信号应偏置为1.85V 至3.15V 的共模电压。” 根据 VCA2615EVM 用户指南图1.VCA2615EVM 原理图、可以猜测不需要 VCAin 偏置、因为 VCAin 上仅使用直流去耦变压器。

另一个问题是 VCAin 的输入阻抗是多少。 唯一的猜测解释是第19页:"放大器 A1与晶体管 Q2和 Q3一起形成一个电压跟随器来缓冲+IN 信号...Amplifier A3,...plays 与 A1....具有相同的作用  A1及其电路构成电压-电流转换器"。 也就是说、VCAin 的输入阻抗很高、即未确定。

如果将同一个传感器用于传输和接收、那么在超声波信号采集中、HP 滤波非常重要。 您已经设想了 HP 滤波功能、但截止频率似乎取决于增益设置。 第21页解释:"晶体管... 和 Q24形成可变电阻器网络、该网络已编程。。。"、"...该可变电阻器的值范围。。 从15Ω Ω 到  5000Ω Ω..."、"...低频 BW = 1/2pirc、其中 R 是衰减器的值"。 事实证明、HP 截止频率将随增益而变化。 请告知此类 HP 过滤器包含什么值?

还不清楚哪个 R:组 Q10-Q24或 Q11-Q25? 该"R"是串联等效还是仅一个分支?

我们希望在 LNPout 和 VCAin 之间实施 HP 滤波。因为 HP 的质量和与输入的距离很重要。 但尚不清楚简单的 LC 滤波器换向是否会实现:如果在 LNPout 上可以预期适当的偏置(2.5V)、那么这将在 HP 输出端消失。 请提供建议。

如果不需要削波、也不清楚应该做什么。 请提供建议。

如果只需要通道 A、也不清楚通道 B 是否可以断开。引脚36、"通道 B +电源"和27、"VDD B 通道 LNP"是单独的。 如果电源未连接到这些输入、该怎么办? 请提供建议。

根据 VCA2615EVM 用户指南图1、还不清楚 LNA 输入是否可以通过使用 LNP+和 LNP-输入进行差分驱动、例如使用中央抽头变压器作为 VCAin。 如果还涉及到 LNP 输入、是否会有任何好处? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,利纳,
    我对我的答复拖延表示歉意。
    关于您的问题、
    让我与设计人员一起查看第2页方框图中 VCA 输入端的直流阻断电容器。
    正如您正确地提到的、VGA 的输入阻抗非常高、大约为 MOhms。
    使用22nF 的外部耦合电容时、截止频率约为1.5KHz - 500kHz。
    晶体管分支 Q10-Q11将形成等效串联。 类似地、随着可变增益的变化、Q12-Q13也会被包括在内。
    是的、LMPout 到 VCAin 的 LC 滤波器应足以实现 HP 滤波。
    如果不需要削波、请将 VCLMP 设置为5V。
    LNA 输入可通过连接到2.5V VCM 电压的变压器的中心抽头进行差分驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的回答。 仍然缺少几个答案:

    1. CFilt 背后的想法是什么? R 将如何变化与增益设置? 是串联等效还是每个分支?

    2. LNP+和 LNP-输入-如果使用有源阻抗匹配会发生什么情况?

    3. LNP+和 LNP-输入变压器驱动:使用中央抽头的交流耦合是否足够或必须偏置? 在正常连接中、这些输入只是交流耦合、偏置来自内部电路。

    4.由变压器驱动的 LNP+和 LNP-这样做有什么好处? 与连接到 LNP+但根据标准电路耦合 LNP-输入交流的变压器+输出相比。

    5.如何关闭通道 B 的电源?

    此致、

    利纳斯维拉尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,利纳,

    如果您有其他问题、我会因为没有活动而关闭此主题、以便您可以自由提出新问题。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题没有得到充分回答。 我补充说,我的问题哪一部分没有得到回答,但到目前为止,我只在1个月内得到了结束发言的建议。