This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:当我们添加开关和控制电路时、警报信号不会变为低电平

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300-Q1, INA300, TIDA-00795, INA381, LM555, INA206, INA207, INA204, INA205, INA203, INA208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700246/ina300-q1-alert-signal-does-not-go-low-when-we-added-switch-and-control-circuit

器件型号:INA300-Q1
主题中讨论的其他器件: INA300INA381LM555INA206INA207INA204INA205INA203INA208TIDA-00795

您好!

 我正在使用电流感应 IC INA300-Q1进行2A 限值的过流感应。 如果我独立检查此 IC、它工作正常、它在检测到2A 电流后变为低电平。 我在负载之前添加了开关和控制电路。 此时、警报信号不会变为低电平、它将保持开启状态、请查看此问题并提出任何解决方案。   随函附上原理图。

e2e.ti.com/.../INA300_2D00_Q1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    如果您移除 R1019或放置一个大电阻器、INA300引脚5的输出在报警条件下是否会变为低电平?  这将消除 INA300或该电路 INA300中输出的输入或设置。

    如果警报引脚确实拉低、您需要查看您的开关电路、并根据 TI 设计中的说明评估电路 、您可以从中获得该电路。

    还是 INA300的设置。  我们需要消除您在应用中独立测试 INA300与 INA300条件之间的差异。  我提到了一些要检查的东西。

    1. 电源和电源限制的差异
    2. 输入共模差异
    3. 电流路径、从而在 INA300输入端创建不同的 Vsense。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javierm 您好

    根据参考设计  http://www.ti.com/tool/TIDA-00795 ,当施加2A 负载时,INA300-Q1的 ALERT 引脚变为低电平。 但根据该电路锁存引脚为高电平、因此我的电路在错误条件消失后无法自动恢复。 在我的设计中、我们要求在故障条件消除后自动恢复电路。 那么 、我如何实现它。 如果我保持此电路处于透明模式、则独立的 INA300-Q1可以工作。 但是、当我在负载和 INA300之间连接开关和控制电路时、警报引脚在过流检测后保持高电平。 我 不希望手动 复位 开关用于使能引脚复位。  是否有任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    我相信我现在理解这个问题。 在透明模式下、INA300将在过流事件期间变为低电平。 然后、它将打开开关并立即确定不存在过流情况、并返回到高电平。 为了确定这是否正确、您需要在输出端放置一个示波器、并确保情况正确。 然后、这应该将电流调节至~2A。 要解决此问题、您可能需要添加延迟或其他控件。 我将研究另一种解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

     我希望您能理解我的问题、请检查一下并提出另一个解决方案。  故障消除后、我需要自动恢复电路。

    如果我将电路置于透明模式、并 将负载直接连接到 INA300-Q1的 IN-引脚、则表明电路检测到过流(即在2A 负载下截止)。 当我减小负载或移除负载时、负载会自动恢复。

    但问题是,我在  INA300-Q1的引脚 IN-和 LOAD 之间放置了一些开关和控制电路(同样是 www.ti.com/.../TIDA-00795)。 在这种情况 下、当我施加2A 或以上的负载、但警报信号不会变为低电平、它会保持高电平。

    在锁存模式下、警报信号变为低电平、但在负载减小或移除后、它未恢复。 它保持高电平、直到我们未关闭电源。

    我希望您了解我的电路要求、一旦发生过流事件、警报信号应该变为低电平 、并且一旦负载降低或负载移除、警报信号应该自动恢复。

    那么、请建议、我该怎么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、
    我们正在努力让硬件为您寻找合适的选项。 请给我们一两天时间来了解我们提出的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    我对你的答复感到敬畏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    我们在测试条件中进行了一些修改、测试了您引用的设置(tidubk1b)。 在我们的设置中、我们使用了150欧姆限值电阻器将0.003欧姆分流器的阈值电流设置为2A。 我们的共模设置为6V。 在这种情况下、当器件以透明模式(锁存引脚对地短路)运行时、警报 LED 会变暗。 这对应于以大占空比在打开和关闭之间切换的警报(警报通常为高电平、请参阅图1)。 您也可以使用万用表通过直流测量来观察这一点、该测量仪表应指示警报比3.3V 低几百 mV。 为了说明这种情况的发生原因、我们首先将具有保护功能的双向开关简化为简单的开关符号(图2)。 当电流低于过流条件时、器件会传递电流(图3)。 超过阈值后、ALERT 引脚在一个小延迟后转换为低电平、然后在一个额外的延迟后栅极关闭(图4)。 此时、只有涓流泄漏电流流经检测引脚。 由于电流电平远低于阈值、警报会重新将高电平置为有效(图5)。 然后、该周期会自动重复、直到上游源提供较小的负载。 图6显示了包含 ISense 的信号行为。

    图1:测量的警报信号

    图2:双向开关简化

    图3:电流低于阈值时的双向开关运行

    图4:超出限值阈值时的双向开关操作

    图5:INA300从负载断开后的双向开关运行

    图6. 信号瞬态响应

    针对这个电路的建议修正将是执行一个如下电路原理图所示的电路、此时 INA381与一个 INA300交换。 (示例电路)。 以下电路基本上允许关断时间在自动允许负载通过开关之前持续相当长的时间。 该电路通过将警报信号与 LM555计时器的输出信号进行与操作来实现这一点。 CVOLT 电容器决定保险丝开关关闭的持续时间。 您可以增大此值以增加关断时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复、请您与我们分享 INA300-Q1原理图以及您更改的感测和限流电阻值。
    但我不希望使用手动开关来实现警报信号复位功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    对于我的测试电路、我进行了以下更改: R1、R3 = 0.003 Ω;R18、R23 = 150 Ω;Latch = GND (透明模式下始终按下按钮)。

    此处提供了自动复位开关电路示例的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simmons、您好!

    我有两个问题、

    1-  正如您在上面的注释中所建议的那样,我已经更改了电阻器值和接地的锁存引脚,但 此时警报信号会变低,但输出 MOSFET 会快速加热,这是电路损坏的可能性。

    INA300-Q1 具有非常短的延迟响应时间、即100us。 您能不能建议 IC 延迟响应时间较短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    1 -我不确定您的查询是什么。  如果警报被置为有效且 BSS138 MOSFET 被打开、我怀疑如果您移除了应该与之串联的10千欧电阻器、那么很多电流将流经其相对较小的 RDSon。  如果您没有将其删除、但它仍然变热、则可能会出现另一个问题。  散热器可能会有所帮助、但这不会解决根本问题。  您正在谈论下面图片所示的 MOSFET、对吧?

    2. 我们只有少数其他电流感应器件包含比较器。  具有可编程延迟的器件包括 INA203、INA204、INA205、INA206、INA207、 和 INA208。  否则、您是否有机会尝试我们在上面推荐的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    我希望您的项目现在变得更好。 如果没有、请告知我们是否还有其他事情可以为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    您能否澄清一下您讨论的是哪种 MOSFET? 您还需要了解上述延迟电路的工作原理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simmons、您好!

    我将介绍 MOSFET Q2、它的加热速度非常快、当我们在该电路中传递2A 电流时。

    我在此附上了 INA300-Q1原理图、其中我进行了一些更改、例如、我希望使该电路保持透明模式、以便按照与您讨论的方式将锁存引脚接地。 但是、当检测到2A 过流时、该校正警报信号会变为低电平。 但该时间 MOSFET Q2的加热速度非常快。

    我希望使电路保持透明模式、因为过流消除后需要自动恢复功能。 在锁存模式下、如果过流情况被消除、警报将保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    那么、只有 Q2变热? 当它变热时、Q2的漏极和源极之间的差值是多少? 通常情况下、当电流截止时、器件应变得更冷。 电流越大、器件就越热。 如果您使用的是 IPD90P04P4L-04、则该器件的额定电流为90A、因此应该可以。 您是否还复制了 TIDA-00795中的布局? 在该布局中、MOSFET 下方有相当大的铜平面来散热。

    我知道您希望保持透明模式。 这就是我共用上述电路的原因、您只需将 INA381替换为 INA300并进行一些调整、您就可以使用延迟更长的过流保护电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    您是否能够检查我在上一个帖子中提到的任何项目?