This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694510/usb2any-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:PGA300PGA300EVM-034

您好!

我将 USB2ANY 与评估板 PGA300EVM-034搭配使用。  我 想  使用 LabVIEWRegistered软件通过 USBANY 接口与 PGA300进行通信。

首先、是否有适用于 USB2ANY 的 LabVIEW 驱动程序?

其次、您是否有用于读取/写入 EEPROM 和寄存器的协议?

此致、

Corentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Corentin、

    TI 的 USB2ANY 支持驻留在所使用的特定 EVM 上;在本例中为 PGA300EVM-034。 E2E 历史记录搜索表明精密数据转换器论坛支持 PGA300。

    顺便说一下、当我访问并查看 PGA300网页时、在工具和软件下、它列出了软件> PGA300 GUI > PGA300_Installer_V3.5.1。 当我打开该文件时、会列出 NI 许可证和对 LabVIEW 的引用。 您所需的内容可能可以从网页上获得。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Corentin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一条回复、我们会将您的查询发送给负责此 EVM 的团队。

    谢谢
    Dennis