This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032:非反相运算放大器输出连接到附加电源

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703781/ths4032-non-inverting-op-amp-output-connected-to-additional-supply

器件型号:THS4032

我有一个同相放大器通过输入 Vin (下面的电路)连接到 Vout。 但是、同一输出也连接到另一个电源 V3的继电器以进行其他操作。 问题是、如果在 Vin 悬空时使用 V3会发生什么情况? 仿真显示 Vout 将跟随 V3、我需要确认这是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohd、

    您可以再次尝试连接电路吗? 我没有看到任何附件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。 当 V2悬空时、我运行一些 SPICE 仿真、并运行 V4。 在另一个时间、电阻器 R8上的电流可以是+ve 或-ve。 这是否会在稍后导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    对拖延表示歉意。 在输入悬空的情况下、THS4032可能会轨到任一电源。 当输出电压与 V3不同时、这将导致问题、因为这两个电压将相互竞争、并可能导致足够的电流消耗来损坏器件。 V3始终是5V、还是仅用作特定示例?

    在数据表中、THS4032的短路电流为150mA。 为了防止消耗更多电流(或匆忙进入可能损坏器件)、应在输出端放置一个限流电阻器。 限流电阻器的值将取决于预期的 V3电压。

    如果我们假设 THS4032电源轨处于低电平且 V3 = 5V 的最坏情况、则输出电压将约为5V -(-1.5V)= 6.5V。在这种情况下、需要大约50欧姆来限制电流。  请注意、这可能会根据电路的其余部分形成分压器、从而影响最大输出摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micah、感谢您的回答。 目前、我使用的解决方案是在 THS4032和第二电源 V4之间添加继电器(U3是继电器、V3是导通电压、电压将由 V4提供)。

    它将在 V2和 V4电源之间交替使用。 例如、当使用 V2 (0-9V)时、V4将悬空。 当使用 V2时、U3切断 V4电源。

    我将注意您为下一个设计添加电阻器的建议。 谢谢。