This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA330:应用要求0°C 至50°C 的温度范围

Guru**** 2892850 points

Other Parts Discussed in Thread: INA330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694254/ina330-application-requires-0-degc-to-50-degc-range

器件型号:INA330

为了在更大的温度范围内保持所需的1.6kHz 滤波器、必须大幅降低 Rg 的值。 是否为 Rg 指定了下限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    应根据所需的满量程范围选择 RG、然后应调整 Cfilt 以设置截止频率。 如数据表中所述、也可以在缓冲器之后应用滤波、从而减少更改 Rg 的需要。 没有为 Rg 指定下限、因为它取决于您的应用。 INA330的输出将基于热敏电阻和 Rset 之间的电流差异、最大值限制为12.5uA。 您可以使用的最小电阻器取决于系统中的误差和噪声以及可以解决的信号小幅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是、请在下面发布另一个答复、或者如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zak、您好、感谢您的反馈、它澄清了我对滤波器的问题。
    -Mike