This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2027:加电期间输出锁存在负电源轨附近

Guru**** 2984620 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704239/tle2027-output-latching-near-the-negative-rail-during-power-up

器件型号:TLE2027

我一直在调查 使用多个 TLE2027运算放大器的电路的生产问题。  我们电路中的某个器 件在全新电路板上偶尔会出现故障、因为在加电期间、输出会在负电压轨附近锁存、并且只要施加电源、就会一直保持在负电压轨附近。  当电源轨上升至大约+/-3伏时、即电源开始开启后几百微秒、输出会捕捉到不良状态。  如果它们卸下并更换"坏"部件、则通常会 永久防止问题再次发生。  具有此问题的特定器件是我们电路中唯一一个在输出和反相输入之间具有零阻抗的器件(位于 Sallen-Key 低通滤波器中)。  很明显、当总体情况导致电源轨的斜升速度比正常情况稍慢时、就会出现此问题。  我发现我可以通过在反馈路径中插入2K 电阻器来解决这个问题。  这似乎限制了从反相输入流出的电流并防止了问题的发生。

那么、我的问题是 :当电源轨缓慢上升时、电流流经 TLE2027内部错误路径是否会导致这种行为、从而导致形成 SCR、从而导致输出 锁存?  这意味   着电源轨上有一个最大斜坡时间要求(或者反馈路径中有一个最小阻抗)、数据表中没有对此进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议您在电源上放置 TVS 二极管、尤其是对于双电源运算放大器。 请参阅下面的演示。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    12. TI 高精度实验室-运算放大器:电气过载(EOS)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、您遇到的是加电期间输入电流不受限制导致的闩锁。 请注意、TLE2027的最大输入电流仅为+/-1mA! 您应该将输入电流限制在这个水平上、这不仅是为了防止损坏、而且是为了锁存。

    许多通过 pn-Junction 将钳位在输入端的类似运算放大器通常可以承受更高的输入电流。 TLE2027略有不同、因为它有额外的电路连接到输入钳位、而输入钳位的运行方式可能与预期不同、输入电流不限制在+/-1mA 以下。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将两个电源轨中的1N4148二极管(代替齐纳二极管)临时添加到接地端对存在锁存问题的电路没有任何影响。

    数据表显示、如果差分输入电压太大、由于输入引脚之间的背对背二极管、因此需要在 TLE2027输出和反相输入之间的反馈路径中使用一个电阻器来限制电流。  但我们的电路在同相输入中已经具有大电阻、该电阻应以相同的方式限制电流(大约150千欧)。  然而、电路在上电期间仍会锁存。

    当我在输出和反相输入之间添加了2千欧(它位于电路的电压跟随器部分) 时 、闩锁问题停止发生。  因此、我的结论是、在上电期间、电流会流过器件内部的一些意外路径-从反相输入流出并流入输出- 并且外部2K 会对该电流进行足够的限制、以防止闩锁问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您写道、电阻已经为150k。 但是、如果额外有一个未充电电容器、即使如此、疯狂的电流也会流动。 那么只有增加的2k 电阻才能解决问题。

    您能否向我们展示相关 TLE2027的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris

    我们尚未收到您的回复、我们认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis