This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4170:TLV4170

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4170, LM358, TIPD190, TIPD195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693811/tlv4170-tlv4170

器件型号:TLV4170
主题中讨论的其他器件: LM358TIPD190TIPD195

尊敬的先生:

我们将开始开发基于 TLV4170的产品。 我们正在设计用于测量电压0-10V 和4-20mA 的模拟卡。我们使用此线程附加了两个原理图。

                            0-10V 输入

          4-20mA 输入

我们在两个电路中都面临2个问题。

首先、如果不将任何东西连接到输入、则意味着输入是开路的、那么运算放大器的输出会产生一些次要电压。

第二、我们使用 ST 微控制器作为内置的12位 ADC。 当我们开始对运算放大器输出进行采样时、示波器中会显示三角波、如果我们不对运算放大器输出进行采样、则会显示恒定电压。 在该问题中、如果我们使用 LM358运算放大器、则不会发生该问题。

我们对模拟设计的了解非常少。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikant:

    您可以再次尝试连接原理图吗? 我看不到任何图像。 如果您使用"插入代码、附加文件等"链接、您将能够访问丰富的文本编辑器、并且可以附加图像。

    对于您的第一个问题、所有运算放大器都具有所谓的输入失调电压。 我建议您观看讲述此主题的 TI 高精度实验室的第一个视频 :training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-vos-and-ib

    我将能够更轻松地用原理图解决您的第二个问题。 我猜是在采样时有一个电容负载正在充电。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您宝贵的重播。 请检查下面随附的图片 。

                                                                       电压输入

                                                   电流输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更多信息。 原理图很有用、但没有像我希望的那样回答很多问题。

    哪个信号、VOUT1或 AOUT1进入 ADC? 我猜 VOUT1是驱动 ADC 的原因、但请确认。 对于第一个电路、重要的是检查该电路的稳定性、并确保为 ADC 的采样频率提供正确的输出 RC 值。 我建议使用模拟工程师计算器(www.ti.com/.../analogue-engineer-calc) 、该计算器的一部分将帮助您计算正确的值。

    我查看了电压输入电路的稳定性、对我来说看起来很好。 您的值 R51可能过高、这会降低响应时间。 相位裕度约为80°、您可能不需要这么多。 查看有关运算放大器稳定性的 TI-Precision 实验室和视频: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-5

    您能否提供有关输入信号 VIN1+的信息?
    在连接和未连接 ADC 的情况下、输入和输出波形的示波器截图也很有用。

    您可能需要考虑使用 XTR 并查看 TIPD190和 TIPD195。 此论坛帖子也可能有用:
    e2e.ti.com/.../431250

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、缺少信息、

    VOUT1和 AOUT1连接到 ADC。 您的猜测是正确的。

    VIN1+-> 0-10V 输入
    AIN1+-> 0-22mA 输入

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 VOUT1和 AOUT1都连接到 ADC? 我假设在不同的通道上? 具有三角效果的是什么?

    输入 VOUT1是直流值还是交流值?

    请提供连接和未连接 ADC 时的输入和输出波形的示波器截图。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOUT1为直流值。

    是的、这两个通道都连接到不同的通道。

    将很快提供示波器截图。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikant:

    您还有其他意见或问题吗? 否则、我将关闭此线程。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    问题已解决。 关闭此主题。

    再次感谢、