主题中讨论的其他器件: LM1875
基本说明:
我在两个相同 PCB 上使用 LM675 (以及 LM1875)时遇到了高频输出振荡的难题、称之为 PCB1和 PCB2。 随附相关的原理图摘录。 通过 J20连接的正常负载是一个与10uH-1mH 线性(非饱和)电感器串联的10欧姆电阻器。 标称驱动电流范围为+/- 500mA、我需要直流10kHz 输出。
PCB 布局:
附加了当前的 PCB 布局。 我还附加了以前的 PCB 布局、其中没有出现问题! 差异(电流与上一个差异)包括:
- 电流- 4层2oz、GND、V+、V-平面与上一层相比- 2层0.5oz、仅 GND 平面
- 放大器安装和旁路
- 然后、放大器垂直安装在通孔中。 旁路电容器位于其底部的正下方(只有底部的组件)。 我不小心忘记了使放大器电源引脚的电源平面内部连接失效、因此它们直接连接到电源平面、并通过旁路电容器所在的过孔/迹线进行连接。
- 在前面的中、放大器水平放置、引脚经过修整并弯曲到 SMT 焊盘上。 旁路电容器位于同一顶部、电源走线在到达放大器引脚焊盘之前直接碰到旁路电容器
问题描述:
我看到的问题是放大器输出上的极高频率(5-30MHz)大(通常>1Vpp)振荡。 请参见随附的。 这是放大器 GBW 及其以上的值。 这个振荡只出现在特定的输入电压(和因此出现在输出电流)电平上、这对我来说真的很奇怪。 振荡频率因 I/O 极性而异、例如在+侧上通常为~25-30MHz、在-侧上接近~5MHz。 如果输出电流幅度太高或太低、它将消失、在两个方向上都有一个大约50-150mA 的最佳位置。 我已经与输入衰减器混淆以更改 Vin/Iout 关系、它似乎遵循输出电流值而不是输入电压值。
执行的测试:
我对 PCB 2 (LM1875而非 LM675的 PCB)执行了以下测试、因为它未安装在固定装置中、并且2之间的症状非常相似。
- 在 J20.1-J20.2上施加小电容器(33-68pF)-通常会有很大的改进、但不会完全消除。 不完全一致。
- 移除6.8u 钽旁路电容器-振荡变差(振幅增大)
- 在其位置安装33U 陶瓷电容器-效果可以忽略不计
- 将电感负载替换为短路(保持电阻负载就位)-可忽略不计的影响
- 将负载连接引线从~16英寸缩短至~3英寸-可忽略不计的影响
- 在放大器输出端应用1个3英寸示波器探针-几乎完全振荡(充当 GND 缓冲器的输出?)
- 在放大器输出附近直接应用1个示波器探头-影响可以忽略不计或更糟
- 应用具有100p 的22R 系列分立式缓冲器:
- 如果串联电感在150nH-400nH 范围内、则会发生振荡(通过直线、线环等提供的小值、结果非常一致。 将谐振放置在~20MHz 镇流器附近)
- 如果串联电感超出此范围、则影响可以忽略不计
- 将 LM1875放大器替换为 LM675 -完全消除振荡
- 将 LM675替换为另一个 LM675 -完全振荡
- 将 LM675从顶部安装、底部安装、顶部安装再次移动-振荡始终消失
请注意、PCB1表现出与 PCB2相同的问题、并且它已经在使用 LM675...
一些问题:
- 与旧 PCB 布局相比、有人认为我的新 PCB 布局有什么犯罪行为吗? 如果我对自己所做的更改有一半的了解、我会非常愿意重新旋转 PCB。。。
- 在这方面、是否有任何理由期望 LM675的行为与 LM1875不同? 尽管 PCB 1显然不起作用、但我仍在关注将其固定在 PCB 2上的概念
- 不包含接地缓冲电路的放大器输出、我是愚蠢吗? 我在很多设计中看到了它们、但我没有包含它们、我的问题似乎并不是与负载相关的正常反馈不稳定。 在我的案例中、缓冲器的镍性(150-400nH 串联电感要求)并不让我喜欢这个想法。 我宁愿移除振荡的根本原因...
附件: