This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:更便宜的模拟

Guru**** 2901820 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA569, OPA2677, TLE2301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691983/opa569-a-cheaper-analogue

器件型号:OPA569
主题中讨论的其他器件: OPA2677TLE2301

你好。

我们选择该运算放大器作为300kHz、1.25V 振幅、450mA 电流的正弦放大器。

但价格太高。 此类`s 是否有更便宜的 IC μ C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey、

    OPA569的成本不会更低、而且可以直接投入使用。 如果您在封装、电气规格和电源电压电平方面具有一定的灵活性、则可能有一些选项的价格约为 OPA569的一半。

    TLE2301能够提供高达1A 的输出电流、但其最小电源电压额定值为+/-4.5V (总共9V)。 它具有用于处理预期应用的带宽和压摆率。 然后、TI 的高速放大器组具有输出为0.5A 的 OPA2677以及高带宽和压摆率。 它是一款双路运算放大器、最低电源电压为+/-2.5V。就整个温度和电源范围内的输出电流而言、它可能微不足道。

    您需要查看他们的数据表、以确保它们满足所有应用需求。

    www.ti.com/.../tle2301.pdf

    www.ti.com/.../opa2677.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Segey、

    您是否满意地回答了此问题? 如果是、请关闭此 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas。

    感谢你的答复。

    是的、TLE2301 非常适合我。

    此致、

    Sergey