This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:有关将 INA282替换为 INA240的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688993/ina240-q1-questions-regarding-replace-ina282-by-ina240

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA282INA240

大家好、

我的客户希望用 INA240替代 INA282、并且对数据表规格有一些疑问、您能帮助澄清以下问题吗:  

1、是否可以将 INA240的 NC 引脚悬空? INA282数据表指定的 NC 可以保持悬空或接地、但 INA240数据表仅规定应接地。  

2. INA240数据表规定最大输出电容负载为1nF。 输出或器件内部电容负载的最大允许负载是多少? 我的客户正在将输出连接到1k 和10nF 的低通 RC 滤波器。 这是可以接受的吗?  

INA282的设置时间和压摆率是多少? 我的客户希望比较 INA282和 INA240之间的这两个值、但 INA282数据表没有指定这两个值、而 INA240数据表确实指定了这两个值。

4、INA240的电压噪声密度测试条件是什么? 与 INA282的1kHz 相同?

 

请帮助澄清上述问题。

非常感谢。

此致、

Wei-Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

     以下是我对您有关 INA240和 INA282的问题的解答:

     (1)  您可以使 INA240 NC 引脚悬空、该引脚上有内部弱下拉电阻。  

    (2)  1nF 是允许的最大外部负载。 可以使用1K 欧姆和10nF、但这会将带宽设置为16KHz。 为了保持信号完整性、最好将信号限制在不超过几 KHz。

    (3)  对 INA282数据表曲线进行目测配重以获得配重编号- SR 约为0.3V/us;稳定时间约为6uS。 您应该也这样做、以查看您是否同意这些数字。 遗憾的是、没有记录0.1%稳定时间的数据。

    (4)  它对 INA240没有影响、因为噪声密度在直流频率一直到200kHz 之间是平坦的。

     此致、

    广应用 CMS 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的反馈、还有一个问题。 INA282的 CMR 生产分布是什么? 客户希望查看此数据。

    下面是 INA240的 CMR 生产分配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    INA282没有现成可用的类似图。 我可能会生成 CMRR 直方图、但不会生成漂移直方图。  

    出于好奇、这一特定请求背后的原因是什么?

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的回复。 CMRR 直方图就足够了。 客户在生产阶段的不同共模电压下遇到 INA282的输出精度问题、他们希望知道 CMRR 的分布、以便估算在生产期间器件中有多少百分比的规格将失败。

    谢谢。

    此致、

    威海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weihao、

    这是最近三个量产批次中 CMRR 的 Histo 图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您显示数据。 我将向我的客户提供此信息。