This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精密运算放大器的电源同相引脚

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703926/supply-non-inverting-pin-of-precision-op-amp

主题中讨论的其他器件:OPA388

你(们)好

在主题"精密运算放大器放大器 "中、我在下面有一个电路插件。

(并附加 TINA 文件)

我想  在 U1 OPA388运算放大器的同相引脚上使用等于=.5V 的基准电压。

可以使用电阻分压器和其他方法。

请介绍 运算放大器的同相引脚供电方法。

使用电阻分压 器或 缓冲器这个电阻分压器与适当的运算放大器单位增益吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../opa354_2D00_6244.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    运算放大器同相引脚的电源方法的答案实际上取决于您使用的电源。

    如果您只使用电阻分压器、则可能会有任何电源纹波仅在运算放大器输出端耦合、因为运算放大器的 PSRR 由电阻分压器设置(中间电源为6dB)。 当您使用开关将电源从较高的电压调节到适合运算放大器的较低电压时、情况便是如此。 只有当您确信您的电源没有任何电源纹波时、我才建议使用电阻分压器。 您仍需要在电阻分压器上添加0.1uF 或类似值的旁路电容、以限制电阻分压器噪声。

    否则、最好使用单位增益运算放大器缓冲电阻分压器。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rohit

    我会纠正电路并发送给您。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../3173.opa354_2D00_6244.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是否回答了您的问题? 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis