This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA379:LMV831的 EMI 性能如何?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV831, OPA379, LPV801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691864/opa379-what-is-the-emi-performance-in-respect-to-the-lmv831

器件型号:OPA379
主题中讨论的其他器件:LMV831LPV801

您好!

我们的电流设计中采用了 LMV831、用于测量低电压信号。 我们的设计还包含2G/3G 调制解调器。 当调制解调器通过2G/3G 通信时、来自 OPAMP 的信号必须保持稳定/干净。 这可以与电流 LMV831正常配合使用。

为了降低功耗、我们将介绍 OPA379、根据规格、它似乎对我们有效。 但有关 EMI 行为的信息不多。

是否有关于 OPA379相对于 LMV831的 EMI 性能的信息?

此致、

砂磨机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    砂磨机
    LMV831是我们首款内置 EMI 硬化的放大器之一、因此您可以在数据表中看到所有广泛的测试结果。 我正在搜索任何可能支持 OPA379索赔的详细信息、但目前我没有找到任何信息。 您可以支持多低的带宽以及您的工作电压。 我之所以提出这一问题、是因为我们的 LPV801系列内置了 EMI 硬化功能、但 bw 为8kHz。 如果我能够找到任何支持 OPA379 EMI 强化索赔的详细信息、我将更新另一篇文章。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、检查、
    感谢您的回复。 LPV801看上去确实不错(我需要的 bw 为1kHz @ 3V 电源)。 LPV801仅与 LMV831引脚不兼容。 我正在进行 PCB 更新、因此我可以选择更改引脚排列。 但是、我需要确保 LPV801的性能与 LMV831相同(或更高)(我们之前在设计阶段对 LMV831进行了大量测试)。
    与 LMV831相比、您能给我提供有关 LPV801的任何信息吗?
    谢谢、
    砂磨机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    砂磨机
    我们实际上在数据表的典型性能曲线(第11页、图36)中有 EMIRR 图
    此外、我可以告诉您、我们在低功耗放大器市场中与竞争对手的器件进行了一些基准测试比较、发现我们的器件在以相同的方式进行测试和配置时优于竞争产品。 我们测试的特定应用是气体传感器应用。 我还想告诉您、我找到了一些有关 OPA379的信息。 该产品系列还采用了许多我们的抗 EMI 技术、包括输入引脚上的低通滤波以及我们在芯片内部执行的其他操作。 很遗憾、我找不到任何测试数据来帮助您做出决策。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    砂磨机
    我将关闭此主题、但如果您需要任何进一步的帮助、可以随意重新打开或启动新主题。
    谢谢
    卡盘