This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 AMC1200TDWVRQ1被调试时、温度漂移非常大。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704004/when-amc1200tdwvrq1-debugged-the-temperature-drift-was-very-large

主题中讨论的其他器件:AMC1200AMC1200-Q1

调试 AMC1200TDWVRQ1时发现温度漂移很大、芯片和芯片之间的一致性也很差。

将 PCB 存储到外壳中并将其放置在高温箱(55或-30 C)中30分钟后、芯片的输出将大幅偏移、并且在高温下阈值将大幅变化、在低温下阈值将向下变化。 55°C 和-30°C 时的一些偏差约为30V

您能帮您找出我的参数不合理的地方

还是有一个具有良好线性度和温度漂移的小型芯片? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您能否发送更高分辨率的 AMC1200原理图图片? 现在的情况是,这一个很难读取。 您的分压器如何连接到 GND_ISO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用以下用法。 TEST 信号未连接到 GND_ISO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    如果您的分压器在某种程度上未以 GND_ISO 为基准、我怀疑您超出了 AMC1200的输入共模电压范围。  您拥有哪个版本的 AMC1200-Q1数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模电压 I 输入现在介于50mV--100mV 之间、没有过冲。

    我使用以下版本:

    e2e.ti.com/.../amc1200_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    很抱歉耽误你的时间。 当前 AMC1200-Q1数据表中的图34描述了"典型非线性"、该修订数据表中的分压器电路是图35。 您说您的输入 VCM "现在介于50mV-100mV 之间、没有过冲"这是否意味着您现在获得正确的输出电压?