Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AMC1200、 AMC1200-Q1调试 AMC1200TDWVRQ1时发现温度漂移很大、芯片和芯片之间的一致性也很差。
将 PCB 存储到外壳中并将其放置在高温箱(55或-30 C)中30分钟后、芯片的输出将大幅偏移、并且在高温下阈值将大幅变化、在低温下阈值将向下变化。 55°C 和-30°C 时的一些偏差约为30V
您能帮您找出我的参数不合理的地方
还是有一个具有良好线性度和温度漂移的小型芯片? 谢谢你。