This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1815:默认单次触发时序

Guru**** 2856680 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696476/lm1815-default-one-shot-timing

器件型号:LM1815

您好!

我指的是 此处数据表的 LM1815修订版 F

如果我将引脚14接地、它是否会禁用 图17中所示的单次触发器?  引脚12上的输出将与 负向和正向 VR 输入信号对齐? 引脚12的输出脉冲宽度将根据 VR 输入的频率而变化?

如果我如图17所示将引脚14连接到 R、C、那么它会启用一次性触发器吗? 在这种情况下、引脚12上的输出是否会与 负向 VR 输入信号对齐并显示由公式2设置的脉冲? 脉冲宽度不会随 VR 输入的频率而变化?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Ragulan、

    欢迎参加 e2e 论坛! 是的,您答对了,DS 的第9页说明,如果引脚14直接接地,则可以禁用一次性。

    但是、OneShot 控制参考脉冲输出的脉冲宽度、图18中显示了这种情况的图示。 请问您是否知道该应用程序以及您想要实现的目标?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我的应用将是一个内燃机。 LM1815将用于将曲轴和凸轮可变磁阻传感器连接到微控制器、以计算点火和喷射的发动机正时。

    下面是一些其他问题。

    1.您是否有关于 LM1815使用寿命终止的任何信息?

    2.我是否必须在引脚14上实现一次性 RC 电路才能在引脚10上获得正确的负向过零检测输出? 引脚10是否可以工作、而与引脚14的 RC 连接或接地无关?

    3、为什么引脚12和引脚10的正向边沿未在所连接的示波器屏幕截图中对齐。 我希望它们保持一致?

    上述问题3的详细信息:我已实施了附加电路。 我看到输入信号负向过零与引脚12和引脚10输出之间出现相移。 请参阅随附的示波器捕获。 通道4是连接到"VR SPD IN"的1kHz 正弦信号。 它由函数发生器生成。 通道2为引脚12输出、通道1为引脚10输出。 C303可能引入相移。 但我希望引脚12和引脚10输出正向边沿对齐-没有相移。 请解释造成这种情况的原因以及如何纠正这种情况。

    谢谢、

    Ragulan

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ragulan、

    很抱歉、我的收件箱规则忽略了此帖子。 我将在我们的团队中向您提出问题、并在收到反馈后提供答案。 如果您有任何其他问题、请随时更新该帖子。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、感谢您的回复。

    我在 TI 网站上似乎再也找不到 LM1815的数据表。 发生什么事了?

    此器件是否已停产?

    您是否对此器件有任何停产信息?

    谢谢、
    Ragulan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ragulan、

    该器件仍在其相应的产品工具文件夹 www.ti.com/.../LM1815上显示为活动状态

    您可以通过将 RC 端子连接到 GND 来禁用一次性引脚并将引脚10设置为过零。 此外、您注意到的延迟主要是由引脚12和引脚10之间的门控结构的内部充电和放电造成的。 这些栅极显示在器件的方框图中。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    如果延迟是由栅极引起的、那么我期望引脚12与引脚10之间的连接。 从引脚12到引脚10的栅极边缘之间的延迟为900us、似乎过长
    2.我还期望引脚12正向边沿与引脚3输入信号负向过零精确对齐、因为该边沿将用于确定发动机位置以及随后的火花和直接喷射(DI)时序。

    谢谢、
    Ragulan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ragulan、

    您是否尝试过前面关于将引脚14接地以在引脚10上启用过零的建议? 如上面的原理图所示、连接到 RC 网络的引脚14。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我尝试过它。 与引脚3的输入相比、它在引脚10上的信号输出没有任何影响。

    此致、

    Ragulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ragulan、

    很抱歉、我在假期外出时回复延迟。 我需要在我们的小组内进行检查、以验证这些功能案例。 您提到上述实验对输出没有任何影响、您是否能够共享该实验的示波器捕捉?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我再次尝试将引脚14接地。 现在、输出信号正向边沿看起来与输入信号负向过零保持一致、正如我所期望的那样、延迟很小(5.4us)。 我随附了一些逐步放大的屏幕截图、以显示过零。

    感谢您的支持。

    此致、

    Ragulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Ragulan、

    这是一个好消息、很高兴您能够解决这个问题。

    此致、

    Matt