This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 LMP7721规格的问题:

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693069/questions-about-lmp7721-specifications

HE 团队:

1.数据表中指定的偏置电流的额定湿度范围(RH)是多少(-40°C 至85°C 时为/-3fA/20fA @25C 和900fA)?

输入(输入保护二极管)的最大额定直流电流和峰值电流是多少?

感谢你的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser、

    我们没有指定输入偏置电流 Ib 的相对湿度、但它必须足够低(几%或更低)、以确保指定的 Ib 值由 IC 内部的实际输入偏置电流主导、而不是由电路板表面的电流泄漏引起。 出于同样的原因、必须在组装后正确清洁 PCB、以清除电路板表面的残留物。  正确清洁电路板对于提供预期的亚皮安级性能至关重要。 与传统的电路板清洁方法相比、正确清洁电路板和组件需要执行一些额外的步骤。 残留通量残留物、水分和清洁溶剂残留物会严重降低低电流性能。   如果使用"水溶性"或"无清洁"助焊剂、则需要执行第二个清洁步骤。 这些助焊剂仍然留下一层膜、可吸引污染物和灰尘。 应使用新鲜的异丙醇或甲醇清洗电路板、并进行烘烤、以确保电路板上的所有剩余水分迹线均已去除。 应擦除部件引线之间的区域、并彻底冲洗表面贴装设备下方的区域。 在对受保护区域内的组件进行任何返工后、应重新清洁电路板。 电路板应由边缘处理、并存放在密封的干燥剂容器中。

    流经 ESD/EOS 输入保护二极管的最大指定输入电流为+/-10mA、而峰值电流如果持续几微秒或更短、则可能会高出一个数量级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、请在下面发布另一个答复、或者在这个线程超时的情况下创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis