大家好、
我的客户在使用 OPA2340时遇到不可解决的问题。 此问题发生的可能性约为1%(4/400)。
电路和输出波形 如下、输入为-12V 直流、我们希望获得2.4V 直流输出。
为了从输出中排除影响、我们删除了 R669和 C383、它仍然不可用。
我们尝试了以下操作:
由 TINA 进行仿真、它是稳定的;
2.将 R667和 R666的值增加到100k 和500k、所有芯片都振荡。
您是否有什么想法会导致此问题?
谢谢
Cera
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在使用 OPA2340时遇到不可解决的问题。 此问题发生的可能性约为1%(4/400)。
电路和输出波形 如下、输入为-12V 直流、我们希望获得2.4V 直流输出。
为了从输出中排除影响、我们删除了 R669和 C383、它仍然不可用。
我们尝试了以下操作:
由 TINA 进行仿真、它是稳定的;
2.将 R667和 R666的值增加到100k 和500k、所有芯片都振荡。
您是否有什么想法会导致此问题?
谢谢
Cera
您好、Cera、
是的、相位稳定性分析表明您的电路不是很稳定。 使 R682 = 0r、并在 R667两端施加至少10pF 的相位超前电容。 R682为何出现在您的电路中?
此外、R666和 R667应靠近 OPAMP。 没有布线、是吗?
问题是电源去耦。 您采用的铁氧体磁珠具有相当高的低频电感。 我从数据表的阻抗图中计算出2.9µH Ω。 这将在大约300kHz 频率下使用100nF 去耦电容器产生非常尖锐和严重的谐振。 增加去耦电容和/或为大约 R >= SQRT (2L/C)的铁氧体磁珠添加串联电阻:
另一种方法是将具有相当大 ESR ("缓冲器")的电容器并联 C382。
Kai
尊敬的 Kai:
感谢您的及时帮助。
R682用于平衡 Vin+和 Vin-的偏置电流。 实际上、我们尝试在 R682上放置一个0欧姆电阻器、但它仍然不可用。 这是放大器应用的常见电路、但您说过、相位稳定性分析表明您的电路不是很稳定。 这取决于输入电容(根据数据表、它仅为6pF)吗? 您能否共享仿真文件或结果?
我进行了仿真、它似乎具有足够的相补角。
我将尝试 在 R667上放置一个至少为10pF 的相位超前电容。
是的、R666和 R667非常靠近运算放大器。
至于电源去耦、我理解、我们将尝试您的建议、谢谢。
为什么400个芯片中只有4个芯片出现此问题、哪个参数差异可能会导致此问题?
谢谢、
Cera
Cera、
R682只能用于消除双极运算放大器中与 IB 相关的误差、而不能消除 IB (其中两个输入的 IB 沿相同方向流动)、但不能像 OPA2340这样的 CMOS 运算放大器(其中 IB 可能具有相反的极性)-请将其移除、因为它只会增加热噪声。
但是、不稳定的原因在于、使用大输入电阻器 R666以及输入电容 Cin 会在闭环传输函数 ACL=-R667/(R666|Zcin)的有效带宽内引入零、从而导致相位裕度发生偏移。 为了解决稳定性问题,请在 R667反馈上添加一个 CF 电容器,因此 R667*CF=R666*Cin。 由于 Cin = CCM+Cdiff = 6pF+3pF=9pF、这意味着要取消零、您必须在 R667上添加45pF 射频电容。