This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:需要针对 nA 测量的器件建议

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691112/ina226-need-a-part-recommendation-for-na-measurement

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:INA148OPA189

大家好、

您能否帮助查找适合以下工作条件的电流传感器?

  • Vcm = 18-48V
  • Irange = 40nA 至5uA
  • 感应需要在高侧完成(如果有、也可以随意共享低侧解决方案)
  • 模拟或 I2C 输出正常

很难找到一个、因为它需要低输入失调电压和输入偏置电流。

如果您有任何解决方案、请告诉我!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    感谢您深入了解该论坛。 如您所述、很难找到具有足够低的输入偏置电流以满足您的电流范围的器件。 遗憾的是、我们所有能够处理48V 共模的电流感应器件都具有 uA 范围内的输入偏置电流。 因此、我将把您的帖子传递给精密放大器领域的某个人。 我认为他们可能能够帮助您找到更接近您目标的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    您能否再介绍一下有关此应用的一些内容?

    1) 1)放大器有哪些可用电源?

    2) 2)这真的需要是高侧吗? 在存在高共模的情况下感应如此低的电流是一项非常困难的任务。 您需要高输入阻抗、但您还需要一个能够在高输入电压下工作、同时保持精度的器件。 低侧测量会明显更容易。

    3) 3)说到哪一项、动态范围内所需的精度是多少?

    4) 4)可以容忍的最大分流电阻是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    感谢您的回答! 让我与客户交谈、然后再联系您。

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    请在下面找到答案。

     ±5V、±15V、24V 或48V。

    2.虽然我的客户说它必须是高侧解决方案、但如果您认为它是有益的、请随意建议低侧解决方案。

    虽然首选1nA 的精度、但也可接受10nA 的精度。

    100k Ω。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我花了一些时间来回顾这一点、很遗憾、除非客户的电源轨大于最大共模电压、否则我没有任何东西可以为您提供高侧解决方案。 问题是、我们没有一个能够在高电压下精确运行的器件。 理想情况下、您将使用仪表放大器、但对于如此高的共模、这不是一个选项。 另一种选择是使用差分放大器、但最好的选择是 INA148、其输入阻抗仅为1M Ω、不足以感应纳安级电流。 这产生的误差将随共模电压的变化而变化、这将决定输出信号。

    如果您的客户愿意感应低侧、那么这个问题很容易解决。 由于电流如此低、因此您不应对地弹问题产生太大影响、因此您可以使用简单的同相运算放大器配置、如下所示。 为此、我假设 ADC 具有5V 满量程范围。 以 OPA189为例、在该电路中、1nA 的输入电流转换为1mV 的输出电压。 最大偏移为3uV (典型值为0.4uV)时、这意味着输出端的误差为3mV。 使用如图所示的滤波、总积分噪声为~320uVrms 或1.92mVpp。 这意味着、假设转换器具有必要的分辨率、则可以有效地将精度降至5nA。

    e2e.ti.com/.../Low_2D00_Side-current-monitor_5F00_40nA-to-5uA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、请在下面发布答复、或者如果此主题已超时、请创建新主题帖。

    谢谢
    Dennis