This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:INA122U

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: INA122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692741/ina122-ina122u

器件型号:INA122

您好!

电路采用正负9V 电源。 当电源没有明显的干扰时、芯片工作正常。

当电源出现较大的毛刺脉冲(峰峰值为720mV、毛刺脉冲周期为16.6us)时、芯片引脚6上的电压不稳定。

使用万用表测量:
引脚6具有不稳定的电压、有时输出达到2V、有时输出达到-2V。
当移动仪表时、会出现几十 mV 的波动。 即使您不移动仪表、电压也会波动并变得不稳定。 理论上、0V 应该被输出。 万用表工作正常。

使用示波器进行观察、引脚6输出电压仍然为0V、但0V 时存在较大的毛刺脉冲、毛刺脉冲电压峰峰峰值约为620mV。

问题:
1在这种情况下、为什么引脚6的输出电压不稳定(由万用表测量)、并且示波器观察到的波形正常。
2除了降低毛刺脉冲电压之外、还有其他解决方案可以解决这个问题吗? 使 INA122U 输出电压正常、无异常波动。
3这种现象不是由 INA122U 的内部电路特性决定的。
4如果 不使用 INA122U、请推荐使用具有其他信号的仪表放大器。 放大 G = 200K/Rg 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    首先、INA122的电源电压不应出现任何大的毛刺脉冲。 您需要经过良好调节的电源电压、而不会出现任何毛刺脉冲。 您应该已经在设计中安装了电源去耦电容器、如数据表的图1所示。

    INA122输出端出现的毛刺脉冲可能与芯片的有限电源抑制比(PSRR)有关。 每个芯片只能在一定程度上抑制叠加到电源电压上的电源线上的噪声。 这就是电源电压应该干净且无干扰的原因。

    示波器和万用表可以获得不同的测量结果、这与万用表的平均值计算效果有关。

    Eric、您知道该怎么办。 您在提到时曾告诉自己:"当电源没有明显的干扰时、芯片工作正常。" :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不在下面发布另一个答复、或者如果这个已超时、创建一个新的线程。

    谢谢
    Dennis