请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA149 你(们)好
在 INA149数据表中、当单 电源为5V 且 GND 时、输入共模电压范围和差模电压范围如下表所示、但我不知道如何根据计算得出此结果。
您能否向我展示如何计算输入共模电压范围和差模电压范围?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Max:
对于我们的大多数仪表放大器、Dennis 推荐的工具非常有用。 由于该放大器实际上是差分放大器、因此它不包含在计算器中、但不用担心、计算差分放大器的共模要简单得多!
INA149的共模限制基于电阻分压器之后的内部节点、并扩展至距离电源轨约1.25V。 考虑到这种限制、在15V 电源上、差分放大器中的380k 和20k 电阻器、内部运算放大器输入端的+/-13.75V 转换为差分放大器输入端的+/-275V。 同样、在5V 电源上、内部运算放大器输入端的电压将限制为3.75V、但基准电压也会升高您的共模、因此、对于2.5V 基准、您实际上只剩下1.25V 的共模摆幅。 如您在数据表中看到的、这将转换为分压器另一侧的25V 电压。
查看给定电源的限制的最简单方法是查看数据表中的图3、如下所示。 请记住、这假设是双电源、因此如果您有单个5V 电源、则可以在+/-2.5V 时读取该值。