This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111

Guru**** 2502975 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, LM7705, INA828, LF412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695882/xtr111-xtr111

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: LM7705INA828LF412

尊敬的所有人

我将申请 XTR111的新设计。

但我有一个问题。

输入电压范围为-10mV 至+10mV。

您可以检查并向我提供建议吗?

(您可以推荐 其他器件还是添加到电路中?)

谢谢、BR

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PJ:

    您能给我们展示一个原理图吗? 输入信号来自哪里?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    要使用此器件、您需要将输入信号缩放到更合适的范围。 最简单的方法是使用单个运算放大器级对输入信号进行缩放和电平转换、如所附示。 这要求您具有一个小的负电源、例如可使用 lm7705生成的负电源、以避免超出运算放大器的输入共模限制。 否则、您将需要使用多个级进行此扩展。

    e2e.ti.com/.../XTR111-_2B002D00_10mV.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_Block_5F00_Diagram.pptxDearZak Kaye

    感谢您的快速响应。

    我已经解释了目的。

    首先、我从扭矩传感器接收到(从-10mV 到+10mV)

    扭矩传感器:如果它向左移动、则输出电平为负(-10mV ~ 0V)

           如果向右移动、则输出电平为正(0 ~ 10mV)

    其次、我已经发送到 CPU (4mA ~ 20mA 电平

    例如、-10mV -> 4mA

           0V -> 10mA

          +10mV -> 20mA

    我已将文件作为方框图附加、

    请查看组件和方框图

    Thnaks 和 BR

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PJ、

    如上所述、由于您具有负电源、因此所提供的解决方案听起来很适合您、但如果您要以高增益运行、我建议使用具有较低失调电压的器件。 您只需相应地调整输入失调电压和增益、即可生成4mA 电平、其中-10mV 为。 您还可以在200mV 至1V 范围内进行缩放、或者类似以较低增益运行的范围内进行缩放、但我建议使用大于20mV 的信号驱动 XTR、因为 XTR111本身的失调电压可能高达1.5mV。 此外、输入电压越低、Rset 电阻器必须越小、这使您更容易受到 Rset 和接地之间寄生电阻的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../XTR111-1Vin.TSCHere是一个缩放至1V IN 并具有4mA 偏移的示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PJ

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    感谢您的合作。

    我已经更详细地检查了电路。
    我已从 LF412更改为 INA828。
    我发送到 ppt 文件以获取方框图和问题。
    请检查文件并通知我。

    谢谢、BRe2e.ti.com/.../XTR111_5F00_Block_5F00_Diagram_5F00_0614.pptx

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人

    您能否向我发送 pspice 库。 有关 XTR111和 INA828的更多信息?

    谢谢、BR
    PJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PJ:

    我们没有用于 XTR111的 pspice 模型、但如果您在 TINA 中进行仿真、则可以使用上面我提供的行为模型。 可在 INA828的工具和软件页面上找到 INA828模型、该页面位于 :www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您使用 INA 进行增益和电平转换、则应将增益设置为250并提供2.5V 的基准电压、以便为您的 XTR 获得0至5V 的输出。 或者、如果您希望-10mV 对应于4mA 输出、则应在 Vref = 3V 时将 INA 设置为200增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak Kaye

    感谢您的合作。

    有关扭矩传感器电路的问题、我将向您发送有关 pdf 文件(电路图)的信息

    请检查电路并告知我。

    *圆周操作 :

     -。 输入:扭矩感应输入(+10mV ~-10mV)

     -。 输出:4mA ~ 20mA

    谢谢、BR

    PJe2e.ti.com/.../TORQUE_5F00_SENSOR_5F00_CIRCUIT_5F00_0619.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、PJ、

    我看不到您确切地知道如何在 INA 上生成具有5V 偏移的4mA 电流。 INA 上的最大增益为99V/V、这意味着最小输出电压将为4V (-10mV * 99 + 5V)。 假设连接到 Vreg 是一个4:1电阻分压器、则扭矩传感器的 XTR 输入端将具有4.2V 电压、电压为-10mV。 您的范围似乎配置为20mA 至26mA。

    我要提到的另一件事是、我认为您实际上不需要一个用于 INA 增益和 Rset 电阻的电位器。 由于公式是 Iout = 10*Vin/Rset,因此能够操纵其中一个参数应该可以相应地调整范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PJ

    这是否解决了您的问题? 如果未在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    感谢您的合作。

    此问题已得到解决。

    谢谢、BR

    PJ