主题中讨论的其他器件: LM340
我正在对试验电路板上的 pH 测量电路进行原型设计。 我的电路功能正常、但测量中出现了某种程度上一致的误差、该误差来自 LMP91200。
为了尽可能多地消除影响、我已从除电压表之外的任何负载上断开了 LMP91200的输出。 我还使用了低阻抗源对 LMP91200施加输入电压。 我使用了实验室工作台电源 (Rigol DP831)和带有电阻分压器的9V 电池。 这两个示例都给出了如下所述的结果。
当我在 INP/VCM 引脚上施加电压时、我希望在 VOUT/VOCM 引脚上产生相同的电压(尽管是缓冲的)。 但是、我发现存在大约4mV 的误差、VOUT/VOCM 引脚低于输入电压。
我将电压从-0.5V 更改为+0.5V、并测量了输入和输出端的电压。 该电路如下所示。 VREF 设置为1.024V (在1.032处测量-精确电压对这个问题不是很重要) 下图显示了结果-我在大多数测量范围内获得了一致的3-5 mV 压降。 所有测量值均使用最近校准的电压表进行。 换用仪表可得到相同的结果。
尽管原理图中未显示旁路电容器、但我尝试添加它们、但没有效果。 (我只测试了几个电压、而不是整个范围)。
我还尝试更换芯片。 行为是相同的。
有人能告诉我为什么会出现这种压降? 虽然我可以在计算中添加一个软糖因子、但如果我无法使该芯片按数据表所述执行、我很紧张地将设计基于该芯片。 我出了什么问题?
谢谢、
-rON