This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:放大器削波远低于电源轨

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA561, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702724/opa564-amplifier-clipping-well-below-supply-rails

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我有一个简单的音频电路使用 OPA564为16 Ω 电感负载供电,电流限制为700mA :

开环增益仅约为2.5V。在反馈情况下、如果没有明显的失真或信号下降、我就无法超过约0.8V。 我已将电阻器与负载串联、以考虑可能的电流过载、但问题仍然存在。

输入源是来自计算机音频接口的四分之一英寸 TRS。  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris
    很难阅读原理图。 您是否可以再次上传、并尝试黑白而不是彩色?

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。

    谢谢、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要更多详细信息来进行分析以诊断您的问题。
    1) 1)部件是否以任何方式加热? 焊盘焊接到 PCB 上? 焊接到多大的平面上、PCB 平面上的 CU 有多大? 什么是负载的确切阻抗? L 值? R 值? 输入信号范围是多少? 频率? 电压峰-峰值?
    请详细说明 OPA561上这些引脚的电阻值和电压电平:
    ILIM (引脚4)、E/S (引脚8)、标志(引脚9)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    芯片未被覆盖、未加热或焊接到 PCB 上。 我将使用焊接到引脚上的导线的试验电路板对其进行测试。 它是 DWD 封装、顶部是 PowerPAD。 除非我弄错了、否则该配置不需要焊接 PowerPAD。 我在使用.45V 输入信号的几分钟内定期触摸它、它会变热但不会变热。

    负载阻抗@ 1000Hz 为10.5欧姆、电感约为0.33mH。

    该芯片将处理20-20kHz 的频率。 我已经尝试过使用6个双 AA 电池以及9V 可充电锂电池的芯片、该芯片要求800mA 的连续输出。

    使用具有.46V 差分电压并接近0mA 电流的1000 Hz 正弦波输入信号,然后拨打反馈电位计,使底部电阻为8000欧姆,顶部为2000欧姆。我得到:

    负载上的输出摆幅:688V

    ILIM/ISET: 1.033 V 直流,在引脚与地之间添加了一个25k 电阻器

    E/S:3.51Vdc,.456Vac  左侧未连接

    IFlag:1.7mVdc,左侧未连接

    如果我减少反馈、使输出电压摆幅约为0.8V、过流标志将升至远远高于0.8Vdc 和 AC。 向输出添加电阻器不会改变这种情况。

    谢谢、此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请研究随附的配套资料。

    这将回答您的问题。  

    此外、请考虑从 TI 下载免费的 SPICE 仿真器 TINA-TI、网址为:

    通过在 TINA-TI 中构建和仿真您的电路、可以在实际环境中构建电路之前避免许多问题。

    e2e.ti.com/.../OPA564-Analysis.pptx