This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV2254A-Q1:TLV2254A-Q1电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2254, LMV841, LMP7701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694608/webench-tools-tlv2254a-q1-tlv2254a-q1-power-supply

器件型号:TLV2254A-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

数据表:

宽电源电压范围:2.7V 至16V、我需要12V 单电源、 因此 webench 解调器只允许最大电压 8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lothar、

    +/-8V 双极电源电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我需要12V 单电源、工作台允许的电源(Vcc-Vee)= 2.7至8.0V

    Lothar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lothar、

    我测试了 TLV2254仿真模型、发现它在使用单电源供电时无法正常工作;尽管运算放大器能够由单个+2.7至+16V 电源供电。

    当我检查模型设计时、我发现它是一个将近25年的简化设计的 Boyle 模型。 由于内部节点连接到"0"(GND)、因此单电源无法正常工作。 该模型在双电源供电时工作正常、但不能在单电源供电时工作。

    如果您想尝试使用更新的运算放大器模拟您的电路创意、拥有更好的性能和更现代的仿真模型、请尝试 LMV841或 LMP7701。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    www.ti.com/.../toolssoftware

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢

    Lothar