This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140输入引脚可调节电压规格

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691956/opa140-opa140-input-pin-nagative-voltage-spec

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件:INA214

Delta 询问 OPA140AIDBVR 输入引脚负电压规格、它们的 V-引脚连接至0V、在它们的应用中、INA214输入具有负电压、在数据表中、ABS 速率为输入引脚最小值为(V-)-0.5V、它们想要知道影响和输出状态

如果输入引脚上的电压>(-0.5V)

如果输入引脚上的电压<)(-0.5V)

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    OPA140AIDBVR 的输入保护 ESD 二极管从每个输入端内部连接到每个电源轨 V+和 V-。 如果输入电压在(V–)–0.1 (V+)–3.5V 的共模电压(VCM)范围内、并且输出电压在指定的线性范围内、则应达到正常的线性运行。

    如果输入引脚上的电压小于-0.5V、则输入和 V-之间连接的 ESD 二极管将正向偏置。 输入电流将增加到远高于正常线性运行中观察到的正常输入偏置电流的水平。 输入可以处理高达10mA 的连续电流、但不应超过该电流。 由于 Vin 将超出指定的 VCM 范围、因此不应进行线性操作。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、

    我可能还说、一旦 VCM 降至-0.1V 下限以下、OPA140将不再处于其线性工作范围内。 一旦发生这种情况、输出行为是不可预测的、TI 不保证其行为方式。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ariel、

    您是否满意地回答了此问题? 如果是、请关闭此 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程