This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:根据 OPA 计算100kHz、+-10V 正弦波 RMS 电压

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634, MPY100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693627/opa191-100khz--10v-sine-wave-rms-voltage-calculate-by-opa

器件型号:OPA191
主题中讨论的其他器件:MPY634MPY100

大家好、

 我的客户不想将 ADC 资源用于 RMS 计算、我想知道我们是否有用于 RMS 计算的硬件参考电路? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    本应用手册介绍了一种方法:

    www.ti.com/lit/an/snoa855/snoa855.pdf

    此外、还可以使用 MPY100或 MPY634、因为它们是乘法器芯片、可以对信号进行平方根和平方根。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    TI 没有单独的放大器产品可进行 RMS 转换。 Kai 提到的模拟乘法器可配置为执行平方根和平方根功能、但电路会变得非常复杂。 您可能会从独立 RMS 转换器获得更高的 RMS 性能。 在网络中搜索此类器件。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程