This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2380:自动置零电路振荡器

Guru**** 2513035 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2380, OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691104/opa2380-auto-zero-circuit-oscillator

器件型号:OPA2380
主题中讨论的其他器件: OPA380

OPA2380是否为两个放大器都提供了一个自动置零电路振荡器?还是为两个放大器提供了单独的振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    每个放大器都有自己的独立电路。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振荡器的控制程度如何? 两个振荡器之间的跳动是否会成为一个问题?  我们的 OPA380测试电路显示了大约9kHz 的尖峰、我们认为这是自动置零振荡器。 我们担心拍频可能在我们感兴趣的频带中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    零点校正在大约10kHz 的速率下发生、因此您看到的尖峰可能来自自动置零放大器、但存在内部滤波、应限制该频率下的基波噪声能量。 您观察到的尖峰的幅度是多少? 我怀疑任何潜在的拍频都会大于系统的本底噪声、这可以通过一些计算来确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭该线程。