This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:转换器(LM5170EVM-BIDIR)行为问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694509/lm5170evm-bidir-converter-lm5170evm-bidir-behavior-questions

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

你(们)好

我已阅读 LM5170EVM-BIDIR 模型用户手册。

在手册中、必须对一些引脚施加电压。

是否适合使用 LS-FFPJ-6线路向 MCU (引脚 J17、J18等)施加电压?

我不知道如何向这些小引脚施加电压。

是否有 TI 专门销售的产品线?

请你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 LM5170。 但是、我们不销售电缆。 LS-FFPJ-6看起来正常。 我们使用类似的跳线、但我们在内部进行了设置。 您可以考虑使用匹配的母插座、以便将电线分组、而不会造成太多混乱。 一种快速方法是将引线焊接到 PCB 背面的引脚位置。 请注意不要将松散端的电线短接