This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:AMC1311EVM

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, DRV8825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694575/amc1311evm-amc1311evm

器件型号:AMC1311EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8825EVM

你(们)好。

如果 AMC1311EVM 存在任何已知问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitar!

    否、AMC1311EVM 没有已知问题。  您是否遇到了问题?  我们是否可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的答复。
    我提出这一问题是因为我计划购买一个或多个模块、但我的另一个 EVM 有一个未解决的问题。

    此致、

    Dimitar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitar、
    很遗憾听到您遇到 DRV8825EVM 问题。 AMC1311EVM 不需要任何软件即可运行、因此希望您完全不会遇到任何问题。