This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:偏移

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694212/amc1301-offset

器件型号:AMC1301
我在我们的项目中使用来自德州的绝缘放大器参考 AMC1301。
我们有一个与方案相关的重要偏移、实际上我们通过分压桥执行电压测量。
我购买了评估板"AMC1301EVM" VINN 输入未连接到电源的 GND1、这可以消除失调电压。
我想知道、这是德州关于这种使用的建议、因为在数据交换中、它提供了与 GND1连接的方案 VINN 类似的方案。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jean!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 正确的做法是、AMC1301EVM 不会将 VINN 直接连接到 GND1、因为我们不知道每个客户想要与评估模块一起使用的确切配置、因此我们让硬件保持灵活。 重要的是限制输入共模电压。 如果您可以提供有关特定设置的更多详细信息、我们可能会帮助您确定偏移的来源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom!

    感谢您的回答

    我认为我已经在组件数据表中找到了我的问题的解决方案

    第10.2.2段隔离式电压检测

    感谢你的帮助