This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118U 额定温度

Guru**** 2520250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694098/ina118-ina118u-temperature-rating

器件型号:INA118

您好!

我目前正在其中一个设计中使用 INA118U、我想知道该器件的额定温度是多少。 在 TI 于2016年1月发布的数据表中、没有提到工作温度范围。

提前感谢您的帮助。

此致、

Annais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annais、

    您可以在数据表的多个位置找到它。 第6页(最后一行)提到芯片的工作温度范围为-40°C 至+125°C 但是参数(例如、在第5页的顶部)仅针对-40°C 至+85°C 之间的温度范围指定

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 我已经查看了数据表、但我认为在第6页、指定的温度适用于 PDIP 版本。 如果您参阅封装信息附录第1页、则未指定 INA118U 的温度。 我知道它是使用的同一个裸片、但封装不同、我打赌温度额定值也不同。 您能否确认 SOIC-8版本适用相同的温度范围? 您能解释一下为什么附录第1页中没有列出额定温度?

    谢谢、

    Annais
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Annais、

    第6页上的温度规格适用于器件的两种封装。 正如您提到过的、这些封装的裸片是相同的、而规格是指裸片结温的限制。 如果您需要考虑功率耗散、则第4页的热性能信息表显示了两种封装的热系数差异。 我不知道为什么封装信息附录中的其他单元格留空、但封装变体的额定值将相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,扎克!
    谢谢、我得到了我的答案!
    此致、
    Annaïs μ A