This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:S 参数

Guru**** 2385810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH3401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692627/lmh3401-s-parameters

器件型号:LMH3401
主题中讨论的其他器件:LMH5401

您好!

是否可以共享 LMH3401和 LMH5401的测量 s 参数数据?

谢谢、

Apurva Gowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    我已附上采用 差分输入和输出配置(4端口)的 LMH3401和 LMH5401的测量 S 参数数据。 我建议您仅在大于70MHz 的频率下使用文件开始分析、因为 VNA 动态范围  在低于70MHz 的较低频率下非常糟糕。

    此外、您是否还需要单端输入到差分输出的测量 S 参数数据?

    此致、

    Rohit

    e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_DiffinDiffout_5F00_S4Pfiles.zip

    e2e.ti.com/.../lmh3401_5F00_DiffinDiffout_5F00_RL_3D00_200ohms_5F00_Vs_3D00_5V.s4p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rohit! 是的、我们也希望单端输入到差分输出的 S 参数测量数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rohit:

    感谢您上传 S 参数、我也在寻找它们。

    请提供有关如何获取这些信息的更多详细信息。 我的意思是、S 参数是不是嵌入在组件引线上、还是包括其他组件(即输入和输出电阻器)?

    提前感谢、
    此致、
    Javier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    S 参数未深入到元件引线中、并已在相应 LMH3401和 LMH5401产品的标准评估板上进行了测量。 因此、它们包含评估板的输入和输出串联电阻器。 此外、它们适用于差动至差动配置、并在四个端口的每个端口上匹配50欧姆单端。

    LMH5401的不同增益配置在相应的 S 参数文件中提供、AV = 2、10或14V/V、以及各自具有50 Ω 单端源阻抗的射频值。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    非常感谢您的回复、这些详细信息将对我大有帮助。
    此致、
    Javier