请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH3401 主题中讨论的其他器件:LMH5401、
您好!
是否可以共享 LMH3401和 LMH5401的测量 s 参数数据?
谢谢、
Apurva Gowda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Apurva:
我已附上采用 差分输入和输出配置(4端口)的 LMH3401和 LMH5401的测量 S 参数数据。 我建议您仅在大于70MHz 的频率下使用文件开始分析、因为 VNA 动态范围 在低于70MHz 的较低频率下非常糟糕。
此外、您是否还需要单端输入到差分输出的测量 S 参数数据?
此致、
Rohit
e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_DiffinDiffout_5F00_S4Pfiles.zip
e2e.ti.com/.../lmh3401_5F00_DiffinDiffout_5F00_RL_3D00_200ohms_5F00_Vs_3D00_5V.s4p